This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:何时发布 TL084H 以替换 ADI/ADTL084?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TL084H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/935829/tl084-when-will-released-the-tl084h-to-replace-adi-adtl084

器件型号:TL084

你(们)好,先生

何时发布 TL084H 以替换 ADI/ADTL084?

应用是 PLC、我们的设计已经赢得了 ADC、但 ADTL084的运算仍会损耗

请提供建议

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TL084H 预计会在线提供、并可在大约1个月内订购样片。 预计该器件将于12月底完全上市。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim Claycomb

     您能否在 TL084H 和 ADTL084之间共享 COM 端口?

    或数据表? 价格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    下面是两个器件之间的规格比较。 器件在线之前、不会提供数据表和定价。

    谢谢、

    Tim Claycomb