This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:应用怀疑

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: ATL431LI, ISO124, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/935951/iso124-application-doubt

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他部件:ATL431LIISO224

我想使用 ISO 124来获得用于模拟输入的隔离式模拟输出。 我不确定 VS1+、VS2+和 VS1-、VS2-的电源是否为18V/12V 和0V、或者是否需要分别提供+18V/+12V 和-18V/-12V。 数据表中提到 Vin 引脚的绝对最大额定值为100V、因此我能否在输入中提供0-18V 或0-12V 的输入、或者如说明中所述、我必须提供0-10V 的输入。  

ISO124 - Functional Diagram      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议运行条件表中显示您需要使用分离式电源。 如果您只有单电源、则可以生成虚拟接地; 例如、请参阅隔离放大器的单电源运行(但用 ATL431LI 替换齐纳二极管)、或只需使用分压器和运算放大器。

    绝对最大额定值可告诉您在不损坏器件的情况下可以使用哪些电压。 它们不保证器件实际工作。 ISO214的电源轨余量大约为5V、因此、如果您决定将+18V 电源拆分为−5V/+13V、则可以处理大约0V 至8V 的信号

    您的应用是什么? 输入来自何处、其实际电压范围是多少? 您有哪些耗材?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  Clemens 正确、您需要为 ISO124的负电源轨提供至少-5V 的电压。  另请看一下 ISO224、它可以由用户和高侧的单个5V 电源供电。