This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2227:OPA2227

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2227, OPA2210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/916236/opa2227-opa2227

器件型号:OPA2227
主题中讨论的其他器件: OPA2210

您好!

1:我能否将  OPA2227视为 模拟器件   AD8672中包含以下数据表的该部分的交叉参考:

https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8671_8672_8674.pdf            ??

2-您还能帮助我了解德州仪器(TI)器件型号  OPA2227、模拟器件型号  AD8672 是否支持双电源电压或单电源电压或单电源电压或双电源电压?

3 -它们的电源电压值是多少?

感谢您的快速响应。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPA2227
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    为什么不亲自查看数据表?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    OPA2227在电气性能上与 AD8672相当、可应用于相同的应用。 但是、我认为下一代 TI 精密运算放大器是更好的选择、可提供更高水平的电气性能;OPA2210。 OPA2210采用我们的超 β 晶体管工艺、因此具有极低的失调电压和噪声以及宽带宽工作范围。 以下是 OPA2210数据表的链接:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2210.pdf

    OPA2210可在 ±2.25V 至±18V 的电源电压范围内工作。即使电源额定 电压为±V、它也可与单电源搭配使用、从而提供适当的输入共模电压(VCM)并可观察到输出电压范围。 如果您不熟悉在单电源应用中应用双电源运算放大器、请参阅以下主题的 TI 传统 Burr-Brown 应用公告:

    https://www.ti.com/lit/an/sboa059/sboa059.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 现在关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请回复重新打开。