This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA376-Q1:OUT 引脚电压的绝对最大值

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/915799/opa376-q1-abs-max-of-out-pin-voltage

器件型号:OPA376-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA376

大家好、

我想知道输出引脚绝对最大电压的考虑方法。 该器件是否在 IN+/-处以及 OUT 引脚处都具有 ESD 保护二极管、以防止 V+/-? 此外、如果加电时/加电前可能存在电压尖峰(~几伏)、您如何在实际应用中考虑引脚电压保护? 您是否有任何有关保护 OUT 引脚的文档?

我之所以提出这一要求、是因为数据表中没有显示 OUT 引脚的绝对最大电压/电流。

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    如果加电之前 OPA376的输出实际上有电压、则需要一个保护电路、前提是进入输出引脚的电流不会受到其他测量的严重限制。 您可以使用此类保护电路:

    R2限制流经钳位二极管的电流。 选择合适的值。 当然、该电流必须能够流回信号接地、而不会使电源电压上升到危险值。 因此、可能需要额外的电路(TVS、其它)。

    R1正在限制流入 OPA376输出引脚的电流。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 现在关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请回复重新打开。