主题中讨论的其他器件:LMP2012QML
我 在航天飞行板上使用 LMP2012QML (5962L0620602VZA)运算放大器。 输出意外地短接至接地。 我想知道该运算放大器是否具有输出电流保护功能、或者该器件是否承受过应力、我需要替换它。我该怎么办?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我 在航天飞行板上使用 LMP2012QML (5962L0620602VZA)运算放大器。 输出意外地短接至接地。 我想知道该运算放大器是否具有输出电流保护功能、或者该器件是否承受过应力、我需要替换它。我该怎么办?
谢谢。
您好 、user5940158
这是我的问题。
什么是电源轨电压?
2.应用的输出电压是多少?
设计中是否有输出电流限制电阻器?
4.短距离是多久?
以下是绝对最大值 额定值。 输出电流超过30mA 时。 部件可能会损坏。
如果短路情况超过最大值 输出电流额定值、因此建议在关键应用中更换该器件、即使该器件未损坏。 这应该是风险管理的一部分。
最棒的
Raymond
以下是我的答案:
我们使用0、+5V 电源轨操作此部件。
2.标称输出电压为0.5V,但短路期间输出电压约为20mV。
3.我的设计中没有任何输出限流电阻器。
4、时间可能是1分钟左右。
是的、我在数据表中看到最大输出电流为30mA。 我不知道短路期间的输出电流是多少、但似乎它可能超过了最大30mA。 因此,我认为该部分已得到强调,需要更换。 您是否有任何推荐的替换器件?
谢谢
我进行了短路仿真、并通过数据表和我们的应用工程师进行了验证。 下面是我们的结论--> 不需要更换部件--> LMP2012QML 被推入自动短路保护模式。
仿真正确,显示的短路电流为16mA (数据表显示的是15mA)。 发生短路时,IC 的温度比环境温度高出大约(5-0)*16.21mA*175C/W=14.1°C。 IC 的功耗约为81mW;最大值为 根据数据表、功率耗散额定值为714mW。
当输出直接由电池/电源短路或电感反冲驱动时、应用绝对最大额定电流30mA。 您对短路事件的描述中未发生这种情况。
包含在 Tina 仿真中:
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/LMP2012QML_2D00_SP-08282020.TSC
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond