This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP27:OP27

Guru**** 2554710 points
Other Parts Discussed in Thread: OP27

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/915280/op27-op27

器件型号:OP27

大家好、我对我的项目有一个疑问。我正在做一个具有100mV 滞后的施密特触发器的数字频率计、我需要一个直流前置放大器来将低频信号提升5倍。自从我第一次这样做以来、我是否应该寻找任何特定参数 以及采用运算放大器(如 OP27)或晶体管的前置放大器的最佳解决方案。
我知道这可能是一个愚蠢的问题,但我在网上没有找到我特别需要的信息。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolay、您好!

    不要太辛苦、我们都必须从某个地方开始!

    TI 有大量在线培训材料供您访问。 我建议查看:

    https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/analogue-circuits/amplifier-circuits.html

    放大器基础知识部分提供了一个可选择不同放大器配置的下拉列表、您可以从该部分开始。 它会将您链接到电路以及有关如何为您所需的电路功能设置它们的信息。

    目前、OP27被视为传统运算放大器、并且有许多新的精密运算放大器可提供更高水平的性能。 一旦您知道需要从您的电路中获得哪些级别的性能、请访问 TI.com 并在产品下选择精密运算放大器。 将会有很多选择。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolay、您好!

    它主要取决于输入灵敏度和频率计的最大频率、这是最佳解决方案。 您能否提供有关这些参数的一些详细信息?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、感谢您的回复和感谢链接 Thomas、放大器是我在电子产品方面的一个薄弱环节、因此我一定要来看看。因此、我将使用 MSP430以1Hz 的分辨率测量高达10MHz 的频率。几乎所有其他工作都只完成了 预放大器保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolay、您好!

    所需的灵敏度是多少? 100mVss / 5 = 20mVss?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolay、您好!

    我们确实需要有关您的应用放大器要求的更多信息。 例如、您提到放大低频、但也提到10MHz。 增益为5V/V 的放大器的带宽要求是多少? 您计划使用什么电源为运算放大器供电、运算放大器将驱动什么类型的负载? 预期的输入信号电压范围是多少?

    您提供的信息越多、我们就越容易为您提供帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolay、您好!

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 现在关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请回复重新打开。