This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV274:使用 TINA-TI 通过改变负载来确认增益裕度和相位裕度

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV274, TINA-TI, TLV271, TLV9154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/935619/tlv274-use-tina-ti-to-confirm-gain-margin-and-phase-margin-by-changing-load

器件型号:TLV274
主题中讨论的其他器件: TINA-TITLV271TLV9154

你(们)好

我的客户使用 TLV274作为电压跟随器。

我的客户正在参考 材料(使用 TINA 确认负面反馈稳定性、用日语编写)以确认增益裕度和相位裕度。  

我认为 、如果我更改负载(R1和 C1)的值、增益裕度和相位裕度将发生变化。  

但是、即使我将负载(R1)从100kohm 更改为10ohm (接近于短)、增益裕度和相位裕度也没有太大变化。

这是正常现象还是我的原理图有问题?  

这是随附的仿真和 TINA-TI 文件的照片。

谢谢。

e2e.ti.com/.../TLV274_5F00_phase-margin_5F00_gain-margin.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、

    2011年的 TLV271仿真模型使用旧的 Boyle 模型。 所以,不要期望太高:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TINA-TI 文件中显示的电路不是我们建议测量相补角的方式。 我建议观看有关 稳定性的 TI 高精度实验室视频、了解有关如何仿真器件相补角的更多信息。  

    除了用于仿真相位裕度的方法外、在使用单电源操作时、输入必须偏置至1/2 Vs。 由于电路当前已配置、输入和输出接至负电源(GND)。 运算放大器必须处于线性工作区域。 另一种选择是添加负电源电压。

    所附为建议使用的电路。 我移除了10欧姆负载电阻器、因为 TLV274在10欧姆负载和7.5V 输出电压下无法输出足够的输出电流。  

    您是否考虑为您的设计寻找 TLV9154而不是 TLV274?

    e2e.ti.com/.../TLV274_5F00_phase-margin_5F00_gain-margin_5F00_Edit.TSC

    谢谢、

    Tim Claycomb