This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07C:OP07C 精密运算放大器

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/935494/op07c-op07c-precision-op-amplifier

主题中讨论的其他器件:OP07C

使用 OP07C 直流输入27V 输出获得触发脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thiru、

    您的 OP07C 运算放大器缺少反馈、因此电流电路的行为类似于比较器(您的原理图与您的电路描述不一致、否则、Vout 将接近电源轨电压)。  正弦 OP07C 不是 RRIO 运算放大器、因此 Vout 约为1.4或2.3Vdc (在仿真中)、因为它不能降低单电源轨的电压。  

    您需要将反馈输入到电路中。 由于我不知道电路是什么样子的、因此我将包含仿真、您可以根据自己的要求进行修改。 如果您希望输出波处于交流状态、那么您还需要电路中的交流输入。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OP07C-E2E-08272020.TSC

    如果您需要更多助手、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记了从非反相到输出端子的反馈路径、即120、000。。我需要输出触发器。。。是不可能的。。。。。 正在使用此...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thiru、

    您能否进一步描述您的输入和输出电路? 我曾回忆过、您需要在输出端使用交流信号。 此外、您还需要使用27V 来触发输出。 我需要澄清一下您尝试做什么。 与现在的电路一样、输出保持在低电平或2.3V。  

    添加120k 反馈电阻后会出现另一个问题、它会开始干扰5.9V 分压器。 您可能需要一个缓冲器来提供您的5.9V 电压。  

    我不确定您是否知道运算放大器和比较器之间的差异。 您似乎希望比较器从该电路触发某项操作。 运算放大 器和比较器在输入端具有相同的前端、但是、比较器的最后一级用于阈值比较、在内部它不使用补偿电容器、并且相对于比较器的电源轨、输出只有两种高电平或低电平状态(在饱和模式下工作)。  

    运算放大器设计用于线性操作,其输出是输入*增益的函数。  

     最棒的

    Raymond