This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:双极输出

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/915112/pga281-bipolar-output

器件型号:PGA281

大家好、

有没有专家可以帮助我检查 PGA281是否可以配置为双极单端输出?

如果输入为+/-10V、我希望使用 PGA281实现+/-2.5V 单端输出、但无法与 TINA 配合使用、我认为可以这样做、可以随意纠正我的问题、谢谢!

设置:

VSP =+15V

VSN =-15V

VSOP =+2.6V

VSON =-2.6V

VOCM = 0V

DVDD = VSOP

G0~G4 = 1 0 0 0 0 0 (增益为0.25)

G0 = VSOP

G1~4 = VSON

有任何问题吗?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    是的、PGA281支持双极输出电源:VOP=+2.5V 和 VON=-2.5V、此时 DVDD=VSOP 和 VOCM=0V。

    输入级电源可保持在 VSP/VSN=+/-15V。

    使用双极电源时、宏似乎没有为正确的行为建模。  我的假设是该模型具有意外的内部接地节点 、不允许在输出级正确移动信号;由于大多数应用使用单极 VoP=5V、冯=0V 电源、因此未测试此问题。

    我需要联系 TINA 模型团队来解决此问题;但由于他们的队列、这可能需要一些时间。

    谢谢、此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 现在关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请回复重新打开。