This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:AMC1300短保护延迟时间

Guru**** 2517600 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/935717/amc1300-amc1300-short-protection-delay-time

器件型号:AMC1300

尊敬的团队:

我想确认何时具有短路保护功能的 AMC1300、延迟时间是多少? 客户在其电路板中测得的值约为6uS、但我尚未在数据表中看到它。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    Hhm、为什么短路保护对客户很重要? 直接位于输出端的电阻器应位于输出滤波器的电阻器或差分放大器的电阻器上。 因此、几乎不可能在输出端出现短路。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    我怀疑您询问的是系统级短路保护。  从输入到输出的 AMC1300延迟最大值为3.4 uS (第5节第3页)。  如果您的客户在关闭系统之前测量到6us 延迟、则他们在电路其余部分有~2.6uS (或更多)延迟。