This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8811:SPICE 模型多仿真转换

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV8811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/910329/tlv8811-spice-model-multisim-conversion

器件型号:TLV8811

您好、E2E、

美好的一天!

我的客户尝试将 TLV8811的可用未加密 SPICE 模型转换为 multisim。 客户在尝试转换文件时遇到错误。 multisim 软件给出的错误消息为:

"此模型需要一个具有至少7个引脚的符号"

可以通过删除粗体格式的两行来解决该错误。 但是、这些行似乎很重要。

.subckt TLV8811 outa -INA +INA V- V+
XI0 V- V+-INA +INA outa PD DALLASAMP_HT4
VPD V+ PD

结束 TLV8811

有什么关于如何转换它的想法吗?

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    此部件中的 PSpice 模型存在问题。 我们将解决此问题并告知您。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的回答。

    将等待分辨率。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我下载 PSpice 模型并在 LTSpice 中创建符号、PSpice 模型确实运行。 (我没有 multisim)。 但是、当我在工具中使用默认运算放大器符号时、PSpice 模型不起作用。 因此、我假设链路的 PSpice 模型正常。  

    https://www.ti.com/product/TLV8811#design-development

    我使用以下语句创建运算放大器符号。 我认为该部分中的引脚分配可能有所不同。  

    .subckt TLV8811 outa -INA +INA V- V+

    DALLASAMP_HT4子电路被调用,但是,主 subckt 语句仍然指示5引脚部分(它不是必需的,意味着7引脚部分)。 您能否让客户在 Multisim 工具中重新创建符号?  

    导入仿真工具时、第三方 PSpice 模型并不是所有仿真功能都能在仿真工具中工作。 因此、我们的宏模型可能无法在 Multisim 工具中完全正常工作、但基本运算放大器功能应该正常工作。  

    请让您的客户尝试一下、看看符号是否是问题所在。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    客户确认使用的是5引脚符号。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fran、

    TLV8811 PSpice 可能正在工作。 我在 LTSpice 中导入 PSpice 模型时未看到错误消息、但我通过 LTSpice 获得了不同类型的警告和错误、这是预期的。 我问您是否可以让客户验证与模型中的引脚分配相匹配的引脚分配连接。  

    并非我们的 PSpice 模型中的所有功能都与 LTSpice、Multisim 或其他功能兼容。 当竞争对手的 PSpice 模型导入 Tina 时、可以说同样的事情。 这不是什么新东西。  

    您能否让客户通过 Multisim 在 LTV8811上捕获错误日志? 我可以询问我们的模型工程师、看看这些误差是什么意思。 如果这些功能与 Mutlisim SIM 仿真工具不兼容、则可能会忽略它。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    请参阅下图以了解客户面临的错误。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    不清楚 Multisim 中的问题是什么。 您是否尝试过以下操作?

    1.忽略该消息,然后使用“保存”继续使用符号生成器。 subckt LTV8811定义为5个引脚、但下面的 DALLASAMP_HT4模型具有6个或7个引脚、这是在 LIB 文件底部定义的。 我通过 LTSpice (作为5引脚运算放大器)从 PSpice 模型生成三次符号、但没有提示出现任何问题。 它是根据.subckt 语句创建的5引脚运算放大器部件。 因此、我将假定 Multisim 的行为类似。  

    此外、错误消息中的引脚分配似乎不正确。 请查看您是否在器件中正确分配了引脚、然后再按"保存"。  

    2.请您与 NI 联系,看看是否有办法解决问题,如果步骤1不起作用。

    3.我和模型工程师交谈,他为 LTV8811生成了 OLB (代表 Orcad 库)文件,但我不确定 Multisim 是否能够导入 OLB 模型并转换为 PSpice。 总之、我在下面附上了 LIB 和 OLB 文件。  

    我目前没有更好的解决方案。 让我进一步调查这个问题。 同时、请尝试步骤1-3。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/TLV8811.lib

    我可能无法向您发送*。olb 文件、我必须通过内部电子邮件发送。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我尝试通过内部电子邮件发送*。OLB、因为未知原因返回。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/TLV8811-Model.7z

    如果所有尝试均失败、您能否让客户使用 TVL8811的行为模型? 该器件能够在 LTSpice、Tina 和 Cadence 工具中进行仿真。 您的客户可能能够在其中一个仿真工具中单独仿真器件。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的回答。

    我将让客户检查这一点。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    客户仍然遇到一些错误。 您能否与我分享 TLV811的行为模型?

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我在 Tina Simulation 中做了几个简单的示例。 您的客户应该在 MultiSim 中具有这些功能。 您可以使用仿真工具中的控制功能创建任何信号。  

    如果您需要更多助手、请告知我们。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/TLV8811-Behavior-Model-06162020.TSC

    谢谢、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 现在关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请回复重新打开。