This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3215:公式2中的误差、第32页

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3215, THS3217, TIDA-060002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/935471/ths3215-error-in-equation-2-page-32

主题中讨论的其他器件:THS3215THS3217TIDA-060002

ART 编号:THS3215

我在评论旧的 ADI 应用手册 MT-019图3时说、这种经典的电路稍微偏小、因为反相侧的阻抗具有一个具有互补 DAC 输入的有源组件。

https://www.analogue.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-019.pdf

我注意到我输入到这个部分的 α 方程发生翻转-应该是 R2/(R1+R2)。 THS3217数据表中也可能会出现此错误。  

为了继续测试该结果、我单步执行了所附文件中的 sims -这种效果肯定会经常为 DAC 提供不匹配的负载。 效果通常很小、但也很容易修复。  

e2e.ti.com/.../3554.Testing-MT019-diff-to-single-for-input-impedance.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的热情招待。 为了证实这一点、我认为问题仅与数据表中的公式2有关。 在等式6和7中、R1/(R1+R2)项看起来仍然正确。 此错误后的以下计算也是正确的、因为使用了2/3而不是错误的 α 项。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答对了 Hasan、R1/(R1+R2)对于 Vref 输入侧是正确的。 是的、2/3项在 eq 3中是正确的、这就是我知道 eq 2出错的原因。 2/3只有当 eq 是合理的(并且它确实起作用)。 2是 R2/(R2+R1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢所有信息和更正。  是否有人知道如何获取 TIDA-060002文档第4节中列出的设计文件?  参考板是否可供购买?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、贝弗利、

    查看此内容、将在您之前的主题中做出响应。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了所有设计文件、包括钻孔/制造的.PDF 以及参考板的所有 Gerber 文件。  仍在为评估模块寻找.PDF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送我请求的.PDF。  最后一个请求。  您能给我发送一个指向评估模块光绘文件的链接吗?  如果有必要、我可以使用 Gerber 编辑器查看这些文件、以防.PDF 不足。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。  我有用于评估模块的 Gerber 文件。  我想我现在有了我需要的一切。  感谢您的帮助!