This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA332:INA332 5X 增益问题

Guru**** 2766255 points

Other Parts Discussed in Thread: INA332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/934406/ina332-ina332-5x-gain-issue

器件型号:INA332

信号输入是频率为100Hz、偏移为2.5VDC 的1Vpp 三角波。 USB 的 VCC 约为5.12VDC。 放大器设置为最小增益5。 输出电压以预期的线性方式上升、但在输入超过大约0.85VDC 时跳至满量程、并保持该电压直到输入降至低于0.85VDC。

原理图。 示波器捕捉。

注意:放大器输出通道为黄色迹线、输入为蓝色迹线。 示波器的输出通道(黄色迹线)上的衰减设置为输入的五分之一、叠加的两个信号以说明问题。 我已经尝试移除 X2Y 电容器(C3和 C7)以及电阻器 R3和 R8以隔离输入放大器。 性能没有变化。

我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。 乍一看、我想在5V 单电源上、输出摆幅不能超过4.05V。 而 INA332被认为是轨到轨输出、这表示增益为10V/V 或更高。 您的电路的增益为5V/V 数据表第3页的注释(2)显示"输出电压摆幅是在输出和电源轨之间测量的。 仅当 G≥10时、输出摆幅至电源轨。 如果增益小于10、则输出不会摆动到正电源轨。"

    我将进一步研究这一点、以便您进行验证。 在此期间、您能否尝试将 Vref 降低至1.5V 并再次进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我尝试添加两个增益电阻器、并确保信号不再具有该奇怪的纹波峰值。  相反、它遵循了预期的三角波。

    我想、当行为如此异常时、TI 会公布低阈值增益为5倍、这是很奇怪的。  

    我将研究将 Vref 更改为1.5VDC、并在明天通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    仔细看一下这一点后、您在增益= 5V/V 时看到这种行为的原因是仪表放大器中的 A3不是轨到轨放大器。 在数据表的第10页上、它指出 V2的输出必须小于(VDD - 1.2V)才能实现线性行为。 当 VDD 为5V 时、这意味着 A2的输出必须低于3.8V。

    以应用于输入端的差分电压为350mV、A2输出为4.25V 为例。 这超出了线性范围、因此您会得到"削波"行为。 如果电路具有足够高的增益、如10V/V 或更高、则输入和输出保持在线性范围内。  

    希望这会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tamara。  我曾尝试过您的建议、将基准电压更改为1.5伏、但这没有帮助。  我理解这只是器件的一个限制。  

    感谢 您花时间提供帮助。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、你将会在另一个方向上得到削波。 我认为增加增益可以解决问题。 很高兴您能够解决这个问题。 请告诉我、如果您在未来遇到更多问题、我将为您提供帮助。

    请细心一些。