This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA227:闭环输出阻抗

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/935480/opa227-closed-loop-output-impedance

器件型号:OPA227

大家好、

你好。

我们的客户想知道 OPA227U 的闭环输出阻抗。

是否提供此功能?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闭环输出阻抗是开环阻抗除以1+loopgain。 该环路增益将取决于外部电路。 这将轻松进行仿真。 数据表确实显示了开环输出阻抗图-我发现其在频率范围内的平坦度存在问题。  

    2019年进行了模型更新、该模型在26欧姆时进行了平坦仿真。 完成了大量运算放大器输出级后、这种情况很少见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢 Michael 的解释和仿真。  

    该部件中的开环增益非常高。 如果环路增益在10Hz 时为100dB、则10Hz 时的闭环输出阻抗为26Ohm/(1 + 10^(100/20))= 260 uohm。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、它实际上是环路增益随频率变化(将下降)、而不是 Aol。 因此您需要外部电路。  

    增益为1时、直流闭环输出阻抗将为260uohm -如果运行噪声增益为1000、则为0.44ohm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、客户需要展示电路。 我打算用手算来展示增益= 1时的示例、但我没有明确说明这一点。  

    谢谢、

    Raymond