This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401-SP:适用于负轨的航天级解决方案

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401-SP, LM137JAN-SP, TIDA-01027, ADC12DJ3200QML-SP, ADC12DJ3200, LMH5401, TIDA-01028
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902935/lmh5401-sp-space-grade-solution-for-negative-rail

器件型号:LMH5401-SP
主题中讨论的其他器件: LM137JAN-SPTIDA-01027ADC12DJ3200QML-SPADC12DJ3200LMH5401TIDA-01028

您好!

我想知道您对用于为 LMH5401-SP 生成-2.5V 电压轨的航天级解决方案的看法。 我在输入功率方面具有一定的灵活性。 我的三个主要选项是3.3V、5V 和12V。

我的第一个想法是使用具有负电源轨的航天级混合模块、然后是 LM137JAN-SP。 此解决方案的主要问题是这些混合模块有多大、并且它们的典型最小电压要求可能高于12V。

由于我们仍处于设计/原型设计阶段、我现在非常考虑使用商业级和航天级组件的组合。 它是一款航天级数据转换器、时钟发生器和放大器、由商业参考设计(TIDA-01027)供电。

感谢您的任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Charles、  

    您为什么认为您需要负电源- FDA 在单电源下的工作非常出色-即使直流耦合双极输入达到正常接地以上的范围、CM 环路也会进行电平转换。 我知道的任何 ADC 都不需要摆动到真正的接地输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我的设计的目标是直流耦合输入的 ADC12DJ3200QML-SP。 数据表显示 ADC 具有0V VICM、建议使用具有双电源的 LMH5401-SP、其中 VOCM 等于两个电源的中点、即+/- 2.5V:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我要添加的另一件事是、我参考了 TIDA-01028、以获得有关我自己设计的帮助。 它使用 ADC12DJ3200、前端带有+/- 2.5V 电源轨的 LMH5401。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、具有接地中心点的分离电源 ADC。 (我想知道您是否可以使用单电源) LMH5401还提供了很多单电源参考设计-在新产品登录页面格式中找不到它们、  

    是的、如果您有任何温度范围、那么驱动+/-2.5V ADC 将需要在 LMH5401上使用+/-2.5V -请注意其输出 CM 电压误差和温度漂移。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

      为了更好地了解您的要求、您的输入电压可以是3.3V、5V 或12V。 Vout =-2.5V。

    什么是 Iout?

    您是否希望使用航天级组件或商用组件?

    您更喜欢电源模块(集成电感器)还是转换器(具有外部电感器的集成 FET)?

    您是否有纹波要求?

    我们需要了解的任何其他要求。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles、我没有看到 TIDA 、但前面提到过、我找不到较旧的单电源参考设计(其中有很多)

    您可能不感兴趣、但我现在在最近重新格式化的产品页面中找到了它们-一个问题是这些新页面的填充速度真的很慢-因此、如果您认为没有任何内容、只需等待片刻。 无论如何,一旦它填充,请单击您知道另一个级别的设计和开发,以单击获取参考设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    对于 Iout、LMH5401-SP 的数据表显示电源上的最大电流消耗为78mA、因此让我们为此目的而努力。

    请仅选择航天级组件。

    电源模块或转换器都可以。

    无特定纹波要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

      抱歉、此主题已丢失。 我们将返回一个解决方案。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles<

    您的-2.5V 电源所需的 VIN 和 Iout 是多少?  有什么特殊要求?  工作环境工作温度范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在要继续、关闭这个。  您可以随时重新打开它。