This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否已填充放大1KHz 方波的 EVM 建议?

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA810, LMH6881EVAL, LMH32401, OPA2810, LMH32401RGTEVM, OPA855, OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/917413/populated-evm-recommendation-for-amplifying-a-1-khz-square-wave

主题中讨论的其他器件:OPA810LMH6881EVALLMH32401OPA2810LMH32401RGTEVMOPA855OPA858

您能否为评估模块提供建议、以便将0至3.3V 1KHz 方波放大 为0至10V?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎来到 e2e 论坛、

    我是否可以假设输入和输出电平中没有信息。 换句话说、如果输入是0.1V 至3.2V 的方波、正确的输出是否是0V 和10V 电平的方波?  

    输入的最大频率是多少?

    输出负载的特征是什么。 例如"10k 电阻接地"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、非常感谢您的回复。

    输入是来自 Arduino 的信号、它是一个方波、最大振幅将从0.5更改为3.2V。 频率可在10Hz 至1kHz 之间变化。

    需要放大输出、以便当最大输入幅值为3.2V 时、最大输出幅值为10V。 输出负载为10千欧。 它将馈送到 Trek 2210 HV 放大器(特性复制如下、也可访问 http://www.trekinc.com/pdf/2210-Sales.pdf)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个快速上升时间功率放大器。 因此、达到10V 的前置放大器也需要具有快速转换率。 OPA810是此应用的理想选择。 它将需要一个高于10V 的正电源。 要获得有关使用 OPA810的更多详细帮助、请使用选定的器件型号启动新帖子。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ron 的帮助。

    我正在寻找一款已经焊接并可随时使用的电路板。 是否有可立即与 OPA810配合使用的评估板? 或者可能是另一个芯片?

    您认为其中的任何一项都适用于我的应用吗?

    LMH6881EVAL、 THS4601EVM 或 LMH6881EVAL/NOPB

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在明白了。 TI 拥有的 EVM 将需要焊接并具有可获得所需增益的附加组件。 最好找到一个具有电位计(POT)调节功能的放大器来设置增益(转动旋钮)。 有很多可用的器件、但它们用于音频、由于直流组件在此处很重要、因此无法正常工作。  

    对于无焊料的"准备就绪"解决方案、我建议尝试 Arduino 论坛(或重试)。  业余爱好者应该使用可调直流放大器。 边沿速率可能不是很高、但这在您的用例中可能无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron、再次感谢。

    我一直在寻找现成的解决方案、但没有取得很大成功、因为我们的信号需要直流到9GHz 的带宽。  我可能会尝试将电路板及其组件组装在一起(或寻求帮助以完成此操作)。  我曾在不同的世纪里在另一个地方担任电气工程师、现在正在大学的小型研究实验室工作。 非常感谢您的帮助。  

    我当时正在考虑为我的项目购买两个 EVM。

    它包括:

    光电探测器(10mV 至400mV)-> EVM 1 -> Arduino (模拟输入、最大3.2V)-> Arduino (模拟输出、最大3.2V)-> EVM 2前置放大器(最大10V)-> Trek 2210 HV 放大器  

    EVM1:我在一篇单独的文章中询问了如何使用 LMH32401RGTEVM、它似乎可以正常工作、并且组装得非常好。

    EVM2:LMH6881EVAL  或  THS4601EVM 的 大部分元件似乎都是组装的。 其中的任何一项是否适用于我的应用?  

    如果这是有用的信息、我们将使用的探测器是:PDA8GS (https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=PDA8GS)和 DET08CFC  ( https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=DET08CFC#ad-image-0)

    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    9GHz 带宽是拼写错误?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、感谢您的回复!

    否、这不是拼写错误。

    下面粘贴了我们的探测器规格的快照。   

    如果我从 TI 购买两个 EVM、这就是我要尝试的配置:

    光电探测器  (https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=PDA8GS)->EVM 1LMH32401RGTEVM)-> Arduino (模拟输入最大值3.2V)-> Arduino (模拟输出最大值3.2V)-> EVM 2 LMH6881EVAL 或  THS4601EVM 前置放大器)-> Trek 2210 HV 放大器(http://www.trekinc.com/pdf/2210-Sales.pdf)

    如果我从 TI 购买 EVM1和 EVM2、我想了解您对该设置可行性的看法。  

    再次感谢您的帮助。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息是、这三个 EVM 都由同一个高速放大器团队提供支持。 我要将此主题转移给该团队。 9GHz 需要特殊技术。 我认为 Arduino 设计中没有考虑9GHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对此设计有几个问题:

    1) 1)这些 EVM 的9GHz 要求是什么? LMH32401仅在增益较低的配置下具有450MHz 带宽。  

    2) 2)该 Arduino 的采样率是多少? 它是否能够读取 LMH32401的高频信号?  

    3) 3)对于 EVM 2、使用高频放大器的原因是 Trek 2210 HV 放大器的转换率? 比较器是否适用于 EVM 2?  

    关于 OPA810的 EVM、虽然当前电路板的 EVM 是要组装的空白板、但 OPA2810 (该器件的双通道版本)有一个 EVM。 您可能仍需要为所需增益更改该 EVM 上的电阻器。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hasan 和 Ronald 的回复和帮助。

    EVM1所需的快速响应是因为来自光电探测器的信号具有尖锐的尖峰 、持续时间仅为一毫秒。 此外、在几次比较操作后、我们需要在一毫秒内向 HV 放大器发送触发信号。

    由于您的意见、我一直在查看我们的当前系统、该系统是通过 Arduino 实现的、我从离开实验室的人那里继承了 Arduino。 您对 Arduino 的速度提出质疑是非常正确的。 使用更快的微处理器板(可能是 Rasberry 这样的微处理器板)重新构建系统并获得合适的 EVM 可能是值得的。 我还没有关于这个项目的经验,但是我可以写一些项目,这样我就可以及时处理这些项目了。 Rasberry 没有任何 ADC 或 DAC、但似乎可以做得更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AEG:

    我知道的 S9uinos 配备了 ATM328微控制器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、如果您需要有关 LMH32401或 OPA810的任何进一步支持、请告诉我。 TI 还拥有广泛的 ADC 和 DAC 产品系列、这些产品可能对您有所帮助、因此如果您需要有关其中任一器件的建议、请随时打开另一个线程。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Hasan。

    我还有一个问题。

    是否有一个与  LMH32401类似但 增益大于10的快速放大器评估模块? 它将用于放大最大振幅为100mV 的光电探测器信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明您的输入是电压还是来自光电二极管源的电流? LMH32401应在增益为2k 或20k 的跨阻配置中使用。  

    如果您的输入是电压、您能否确认您希望实现的增益和带宽? 是否存在任何设计限制(噪声、直流精度、功耗等)?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、  

    我不确定我是否理解了您的所有问题、但将通过发送设置的详细信息、尽量做出最佳答复。 很抱歉,我的回答很长。

    检测器和信号  

    我们使用两种不同的光电检测器、这两种检测器 的脉冲响应大约为300皮秒。

     PDA8GS Thorlabs 放大光电检测器 (https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=PDA8GS)已经具有跨阻放大器。

    我们还有偏置光电探测器 DET08CFC 作为备用( https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=DET08CFC#ad-image-0),我知道这一个没有跨阻放大器。 它 MΩ 10k Ω 的分流电阻。  

    当我们使用 PDA8GS 时、该信号是 一个具有尖峰形状的直流耦合信号、基线约为35mV、上下尖峰、基线的相对振幅为+-20mV、半最大宽度约为400微秒。 我们将使用具有 SMA 连接器的电缆,电容为96pF/m  (https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_ID=2888)连接探测器 LMH32401RGTEVM。

    2:  LMH32401IRGT 评估模块 显示、它附带一根跳线、可用于获得10V/V 增益。 由于我们的信号为~40mVpp、因此通过选择20k 跳线、我们将获得400mVpp。 是否有另一个 EVM 可以为我们提供更高的增益、以便我们获得几伏特的信号?

    3 -在  LMH32401IRGT 数据表第2页的表1 -显示最大输出电压摆幅(VCC = 3.3V、100 Ω 负载)为5Vpp。 如何使用此板实现5Vpp?

    再次感谢您的所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清、  

    要解决您的问题、请执行以下操作:

    • 是的、LMH32401可用于10V/V 的电压增益、这主要是因为与输入串联使用了2k 输入电阻器。 您是否需要将 EVM 初始设置为高于10V/V 的电压、或者是否可以进行修改? 即使是 LMH32401、您也应该能够将2k Ω 电阻器降低到更小的值、以增加增益。

      请注意、由于在该电压增益配置中使用 LMH32401、因此需要对电路板进行修改、以用作具有 DET08CFC 的跨阻放大器。 但是、如果您在互阻抗配置中未使用 LMH32401、 只想获得电压、最好使用典型的较高速放大器来增益 OPA858或 OPA855等信号(尽管默认情况下这些放大器的增益设置为7V/V)。 您的设计是否需要差动输出? 与 LMH32401类似、这些放大器可配置为跨阻配置、但不具有 LMH32401固有的相同集成特性。

    • 5Vpp 输出是由于器件的差分输出。 差分输出可实现更大的电压摆幅。 请注意此处链接的文档第5节:

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助和所有信息。