This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8801:放大器问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/935488/tlv8801-amplifier-question

器件型号:TLV8801

你(们)好

  我看到一 个问题,首先请检查原理图是否正确?

   我遇到的问题是、输出电压将上升0.5~0.6V、

  请提供建议?    电源 纹波约80mV..

           谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、JC、  

    您能否澄清一下 PP3300的电压是多少? 我假设它是3.3V。  

    此外、来自 USB_C0_CC1的信号是什么? 我是否可以假设采用1V 正弦波?  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州