This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B:单位增益稳定性

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/934942/lm2904b-unity-gain-stability

器件型号:LM2904B

大家好、团队、

我想问一下 LM2904B 的单位增益稳定性。
在0dB 缓冲器用例中、输出电容器范围是否有任何限制以获得足够的相位裕度?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto - San、

    LM2904B 在数据表的第9页中说明了56度的相位裕度以及20pF 的容性负载。 相位裕度规格的测试条件中提供了容性负载。 增大容性负载将减小相位裕度。 我还建议查看 LM2904B 数据表中的图27、了解相位裕度与电容负载间的关系图。 您将看到、随着容性负载的增加、相位裕度会减小。 相位裕度过低会导致运算放大器输出振荡、从而导致稳定时间长或无界限振荡。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Tim。

    请允许我进一步询问单位增益缓冲器用例中的相位裕度。
    如果输出电容器高得多、0.1uF、1uF 和10uF、LM2904B 就不能稳定、对吗?
    如果是、您是否有任何好的选择或方法来覆盖如此大的电容负载?
    -需要32V 宽 Vcc。
    - 10mA 输出驱动能力
    -信号速度非常慢、不需要注意快速带宽。

    提前感谢。
    S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto - San、

    是的、没错。 LM2904B 在容性负载为0.1uF、1uF 或10uF 时将不稳定。

    我并不是一个能够直接驱动这么大的电容负载的器件。 客户能否使用隔离电阻器稳定放大器? 如 需更多信息、请观看我们的 TI 高精度实验室视频、了解稳定性。 这些视频讨论稳定的理论、并展示了如何使用容性负载稳定放大器的多种方法。

    谢谢、

    Tim Claycomb