This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA340:OPA340的输出波形问题

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/935224/opa340-output-waveform-question-for-opa340

器件型号:OPA340

尊敬的 TI 专家:

我为 OPA340设计 TINA 电路。 在 10Hz 至1MHz 范围内运行交流仿真时。 我无法理解增益波形。

f=1/ 2πR2 *c1=1kHz、但增益波形从1K 上升到20K。 增益波形从20K 下降到1M。

为什么? 您会解释一下这一点并向我发送  一个计算  增益的公式吗?

e2e.ti.com/.../826.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    反问:为什么在输入和信号接地之间放置一个150nF 电容器? 这会降低相位裕度并破坏 OPAMP 的稳定性:

    e2e.ti.com/.../mickey_5F00_opa340.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    为什么? 您会解释一下这一点并向我发送  一个计算  增益的公式吗?

    问题如下:

    在直流条件下、电路的增益(10+1)=11或20.83dB (假设 VG1=1)

    当 XC1 = R1时、其频率为1061Hz 或大约1kHz。 -->这会在电路中生成零,C1和 R2的阻抗为514.8欧姆,1kHz -->电路增益(1+10K/514.8)=20.4-->根据计算,电路输出在23.24dB 处测量,或在1kHz 时 VG1大约为0.712V。  

    随着频率的增加、 XC1||R2会进一步降低、电路增益也会增加。波特图显示、C1在大约20kHz 时几乎短路、并且随着频率的增加、电路的寄生电容似乎会增加一个极点。  

    顺便说一下、您不希望电路中出现这种频率行为、Kai 问的是"为什么"。  

    如果您需要更多助手、请告知我们。

    最棒的

    Raymond