This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7301:用作简单缓冲器时、正输入负载会降低传感器、该传感器可以#39;t DRIVE <80K 欧姆。

Guru**** 1671550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7301, TLV9001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/931216/lm7301-when-used-as-a-simple-buffer-positive-input-loads-down-sensor-that-can-t-drive-80k-ohms

器件型号:LM7301
主题中讨论的其他器件: TLV9001

用作简单电压跟随器缓冲器时、该器件正输入的阻抗是多少?

1.8V < Vin < 3V、V+= 5V、V-= 0v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    器件的输入阻抗可在数据表第5页的第6.5节中找到。 Rin = 39Mohms。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、数据表中未列出的 Robert 是您可能需要注意的 CCM 输入电容、该模型会产生1pF 的输入电容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、当我断开运算放大器与传感器的连接时、传感器的输出电压会上升到正确的值。 因此、可以合理地假设 LM7301的输入阻抗远不超过39兆欧。 这可能是39毫欧?

    这不是我第一次遇到此问题、很遗憾、我一直在使用此器件、因为我们花了大量时间和金钱来验证该器件是否可用于我们的产品。 也许您可以描述该器件如何"超越电源轨"运行。 正输入的行为非常奇怪、尤其是在电源轨附近。 坦率地说、将该器件称为运算放大器完全是一件非常令人紧张的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert 您还必须考虑输入所需的偏置电流-这是运行所需的直流电平、其中输入阻抗被视为该电流的带电压小信号调制-这是 PNP 负轨输入器件和输入电流 流出引脚-这是否会使您的传感器直流操作点混乱? 典型器件似乎在 V+输入的100nA 区域内  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、Robert、我更仔细地看了您对 RR 输入的评论。 是的、这是在两个输入级之间传递控制且输入偏置电流实际上会翻转极性的交叉类型输入级之一。  

    这种类型器件确实是一种旧版本-后来、真正的 RR 输入器件附带了一个板载电荷泵来提供输入级偏置>施加电源、通常称为零交叉类型器件。  

    这是 Bruce Trump 关于这种类型的输入级的一篇很好的短文-穿过该交叉区域看起来阻抗会发生很大变化、  

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/archive/2013/04/16/rail-to-rail-inputs-what-you-should-know

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    嗯、如果不知道您使用的传感器、就很难回答。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我可以向您保证输入阻抗不是39毫欧。 正如 Michael 提到的、器件的输入偏置电流可能与您的传感器相互作用、从而导致输出电压发生变化。 您将哪种类型的传感器连接到输入端? 您是否有可以共享的传感器的器件型号?  

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、有一些事情正在发生、但流出的电流可能会提高输出电压。

    我在每度 K 电流源温度传感器和源阻抗在20k 范围内的数字电位计上遇到了这个问题。 当我尝试使用 SPICE 模型来了解可能发生的情况时、没有一个简单模型(例如小的恒流源)似乎很适合。 通过假设运算放大器的输入阻抗相对较低、例如50k、我能够在某些工作点获得合理的拟合。

    我有一个器件的 SPICE 模型(来自 National)、它看起来相当详细、但不显示我看到的影响。 非常明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、感谢您的链接、这一点很有意义。

    我使用的是 Honeywell 湿度传感器 HIH-4000-003。 它由5V 电压基准供电、能够提供10mA 的拉电流。 在技术规格的底部、他们添加了一条注释、即它将驱动的电阻器的最小值为80k 欧姆。 它直接驱动 LM7301的正输入。 当我断开它与7301的连接时、电压是它应该的电压。 当我断开7301并在输出端放置一个50k 电阻器时、电压会下降类似的量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    将传感器连接到 LM7301的+输入端、并添加82k 电阻器、如传感器数据表中所示。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您会认为这就是"最小负载电阻器"的含义。 如果这是电压稳压器、就可以了。 这就是我最初的想法。 然后、我搜索它的输出可以提供的最大电流。 无此类规格。 哈,奇怪。 我在它上面放置了一个20k 的电阻负载。 从而使输出电压降低得比7301更低。 断开这两个电源将产生正确的输出电压。

    不像将组件放在工作台上看它们的实际功能...

    返回7301的输入、由于它用作源极跟随器缓冲器、因此连接到负输入端的输出始终与正输入端处于相同的电压。 这会使共模电压变为零。 它在零共模电压运行点的行为是否有任何奇怪的现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    使用5V 单电源时、0V 共模电压不应出现问题。 但是、在缓冲器配置中、共模电压等于输入电压(传感器的输出电压)。 那么传感器输出的电压是0V 吗?

    共模电压等于器件输入引脚的平均电压。 由于运算放大器始终驱动彼此相等的输入、因此我们可以说共模电压等于器件同相引脚上的电压。

    需要注意的一点是、如果输入电压为0V、则在缓冲器配置中、运算放大器将尝试将输出驱动至0V。 但由于器件的输出摆幅限制、运算放大器将无法输出0V。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。 当您将传感器连接到 LM7301的输入端时、电压变化了多少?

    在不使用 LM7301的情况下、将50kOhm 电阻器连接到传感器输入端时、电压会发生多大变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我想 LM7301在实验过程中会损坏。 因此、我将采用全新的 LM7301并再次进行检查。 确保传感器和 LM7301始终且随时连接到相同的电源电压(+5V)、即使在加电和断电期间也是如此。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、抱歉、没有跟踪您对共模电压的定义。 传感器的偏移为0% RH、为0.782伏、输出为3伏、输出为75% RH。 因此无需在输出上达到零伏。

    目前、ME 前面的传感器在54.5% RH 下生成1.95v、传感器的预期值约为2.5V。 另一个电路板的测量结果为:连接到7301的电压为2.3V、断开的电压为2.5V、以及仅连接50k 电阻器的2.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传感器由5V 基准供电、可直接为3080稳压器供电、从而为运算放大器生成5V 电压。 稳压器的输出为10uF、因此可能存在几毫秒的延迟。 很难想象这会损坏运算放大器、但嘿、这打败了我、为什么这些器件看起来是坏的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    LM7301的输出端是否有负载? LM7301没有太多的输出电流驱动能力、因此重负载会影响输出电压。 请参阅数据表中的图13。

    我查看了您正在使用的湿度传感器数据表、但我在数据表中看不到可能导致问题的原因。 误差的主要原因可能是输入偏置电流(最大200nA)与80k 电阻器的阻抗和传感器阻抗相互作用。 但我不会期望这会使电压变化100毫伏。 您可以尝试在 TLV9001等 CMOS 器件上进行测试、以查看问题是否消失。 我知道由于资质认证、您必须使用 LM7301、但它仍是一项测试。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    有新消息吗? 它现在是否起作用?

    Kai