This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA122:INA122

Guru**** 2523480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/917912/ina122-ina122

器件型号:INA122

原始详细信息: 在正常工作的电路上、在未施加电源的情况下从 LoadCell IN-或 LoadCell IN+测量到接地的电阻值将导致读数为75K 欧姆。 在出现故障的电路上、测量结果为56K 欧姆的读数。 在负载单元 IN-和负载单元 IN+开路且已通电的正常工作电路上、TP04的输出为0 VDC。 在出现故障的电路上、输出大约为2.3 VDC。 请帮助我了解导致这些结果的原因。 谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    双帖子?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我尝试加载原理图但未成功。 我使用了"插入媒体"按钮、"插入文件"按钮和"从字粘贴"按钮。 你有其他建议吗? 请告诉我。我在下面插入了一张图片。 请告诉我这是否有效。

    此致、

    Dave

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    不、图片没有出现。 请使用输入框标题中的"插入文件"按钮(回形针)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我尝试加载原理图但未成功。 我使用了"插入媒体"按钮、"插入文件"按钮和"从字粘贴"按钮。 你有其他建议吗? 我现在使用了"插入文件"按钮。 请告知您是否收到了该文件。

    此致、

    Davee2e.ti.com/.../NCR56822-Analysis-IMAGE-only.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    DOCX 文件已通过! :-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我收到了一封来自 Raymond Zhang1的电子邮件。 很显然,他能够像我在这里那样审查我在答复中粘贴的一个示意图。 由于我能够 与 Raymond 合作、我们正在采取措施解决问题、我认为我重复的帖子可能会导致问题、

    此致、

    Dave   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 关闭此主题。