This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190-Q1:焊接后转换精度发生变化

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: INA190-Q1, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/912994/ina190-q1-conversion-accuracy-change-after-soldering

器件型号:INA190-Q1
主题中讨论的其他器件: INA190

您好!

INA190-Q1的转换精度在焊接后是否会改变? 如果在器件中使用了容易发生所谓压电效应的组件、我怀疑精度可能会随焊接引起的 PCB 应力而变化。

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    只要 INA190不会过热(结温> 150°C)且电路板已正确清洁(去除任何磁通和蒸发任何水)、焊接后的精度就不应发生显著变化。

    任何遗留的残留磁通可能会产生寄生电阻和电容、因此任何电路板在组装后都需要接受标准的清洁程序。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我想从内部结构的角度详细介绍 PCB 应力如何不会对 INA190-Q1系列的转换精度产生影响。 例如、如果使用特性会因应力而变化的组件来设置增益、则 PCB 应力可能会改变增益精度。 我想多硅电阻器就是其中之一。 但是、如果将这些增益设置电阻器放置在芯片上、以便均匀地对其施加应力、则可以减少 PCB 应力对增益精度的影响。

    • 用于设置增益的电阻器类型是什么、其电阻会如何因应力而变化?
    • 是否充分考虑了易产生应力的组件的布局、以最大限度地降低 PCB 应力对转换精度的影响?

    我有第二个问题。

    • INA190-Q1系列的转换精度因老化时间长达20年而变化了多少?

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我们是否只讨论焊接过程中的应力、还是直接组装的 PCB 的机械应力?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi、

    您能估计一下您所关注的应力类型和级别吗? PCB 的这种弯曲、INA190的扭转、向下压力是否进入封装?

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi、

    以回答有关器件寿命性能的问题。 性能应几乎没有变化、如果未超出器件的绝对最大额定值、器件应保持在规格内。 我们在 INA190-Q1产品文件夹中提供了有关器件和封装质量的大量信息。 以下是始终可用的质量部分链接:

    https://www.ti.com/materialcontent/en/search?partNumber=INA190A1QDCKRQ1&partType=tiPartNumber#resultstable

    https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?OPN=INA190A1QDCKRQ1

    https://www.ti.com/orm/home?actionId=2801&partNumber=INA190A1QDCKRQ1

    在 INA190-Q1资质认证摘要中、您可以发现 INA190-Q1经过了线键合剪切、线键合拉和可焊性测试。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter