This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631:实现此类模拟开关的最简单方法是什么

Guru**** 2957190 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/933991/ths4631-what-is-the-simplest-way-to-realize-such-an-analog-switch

器件型号:THS4631

尊敬的 TI 同事:

我想实现基于 THS4631的典型可复位积分器、如下图所示。

但我对实现下面模拟开关软件的最简单、最便宜的方法有疑问? 4631由+18V 和-12V 供电、其输出在0V 和+18V 范围内。 SW 由 FPGA 的引脚(现场可编程门阵列)控制。 我希望 SW 的开通和关断不会太慢。 它需要在100ns 内完成。

 信号 MOSFET 可能不合适。  因为 FPGA 引脚的驱动能力始终受到限制、例如低于10mA。  对于 FPGA 引脚、驱动 MOS 可能很困难。

此致

亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不需要负电压、则有许多合适的模拟开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、

    注意电荷注入:-)

    您能否显示包含元件值的原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    很高兴再次见到你。

    我要感谢你。 在您之前的帮助和帮助下、我成功地实施了我的实验设置。 通过设置、我完成了许多实验、并为我的 PHD 学位撰写了一篇文章。 这篇文章已被 IEEE 在我所在地区的世界领先的顶级期刊所接受。

    您绝对是一个高层次、知识渊博、善良、耐心的人、可以提供一些宝贵的建议。

    至于我当前的线程、为了避免复杂的交谈而不会占用太多时间、我只想知道实施此类模拟开关的最简单、最便宜的方法是使用 由 Clemen 提供的 TI 开关、而不是 MOSFET 提供的开关?

    最好

    亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当使用 MOSFET 时、栅源极电压必须足够高(或对于 P 沟道来说足够低)。 当要切换的信号可以介于0V 和18V 之间时、您需要添加一些电平转换电路、因此使用将栅极驱动器与开关集成的器件会更简单。 (一个模拟开关在一个传输栅极中为您提供两个 MOSFET。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    感谢您耐心回答我的问题。

    我明白 你的观点。 但是、通过说"并且模拟开关在传输栅极中为您提供两个 MOSFET。"、您意味着信号可以双向传输?

    最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单个 MOSFET 能够处理双向信号、但无法处理接近栅极电压的信号电压。 由两个 MOSFET 组成的传输栅极允许您处理具有电源轨之间所有电压的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    谢谢!

    我希望我的问题对你来说是好的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、

    感谢您对您的 PHD 学位所说的热情的话和祝贺:-)

    您能否至少揭示电容 C1的值?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    Ci = 680pF。 Ri = 357R

    对于电荷注入、输入端的 Ve 是周期性的。 首先、Ve 在一段时间内为负、然后在一段时间内为正、该环路会持续运行。

    此致

    亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、

    喜欢这个吗?

    e2e.ti.com/.../4857.yatao_5F00_ths4631.TSC

    Kai