This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/OPA838:我想放大5mV 电压信号。

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855, OPA695
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/908240/compiler-opa838-i-want-to-amplify-the-5mv-voltage-signal

器件型号:OPA838
主题中讨论的其他器件:OPA855OPA695

工具/软件:TI C/C++编译器

我的源信号是5mV、5ns 脉冲信号、我想将其放大100V/V 我可以使用什么放大器? 是否有任何参考电路可以解决我的问题?

这是我的 simulation.e2e.ti.com/.../opa855_2D00_5ns_2D00_5pf_2D00_3.26mv.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么要打开新线程?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Opra855输出的信号非常小。 因此、我想使用第二个放大器对其进行放大。 我想使增益为100V/V

    您有什么好建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与另一个线程相同的建议、每个线程2个 OPA855、增益为10。 或者、由于您是交流耦合的、并且可能不关心直流精度、因此可能有两个电流反馈级-例如 OPA695、每个增益为10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 opa695并将其放大至接近100mV。 您能给我一些关于放大10增益的建议吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 simulation.e2e.ti.com/.../opa855_2D00_5ns_2D00_5pf_2D00_3.26mv_2D00_2ndamplify3.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我如何使用两个放大器来实现放大信号的失真吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、您不能像在第二级那样在 OPA855上使用10V 电源。 您能否说明您尝试解决的主要问题是什么?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我的问题已经解决。

    我将信号放大到280mv。 现在、我想使用电压比较 器来识别260mv。您是否有一些推荐 的比较器可以帮助我识别它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将把这个帖子移至比较器组、看看他们是否有任何建议。 您能否提供所需的比较器规格?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关您的电路的更多信息?

    比较器的工作电源电压是多少? 您是否有速度/功率要求?

    当您将信号放大至280mV 时、您是否想让比较器在输入信号大于260mV 时检测并更改输出状态?

    此致、
    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此线程上有一段时间没有响应。  如果您有其他意见或问题、请告知我们。  否则、线程将在几天内关闭。

    谢谢

    卡盘