This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37D73EVM:申请 TRF37D73EVM 的尺寸详细信息和重量详细信息

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37D73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/918210/trf37d73evm-request-dimension-details-and-weight-details-of-trf37d73evm

器件型号:TRF37D73EVM
主题中讨论的其他器件:TRF37D73

大家好、

我计划在我的项目中使用“TRF37D73评估模块”。 我需要该产品的尺寸和重量详细信息。 请分享这些信息。

部件号:TRF37D73

提前感谢。

此致、
S R Kumaresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然我没有有关确切尺寸/重量的信息、但 EVM 的用户指南中有一些信息:

    TRF37x73/75 EVM 是一款62mil 4层板,其材料类型为 IsolaRegistered370HR。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢您提供信息。 请您分享该用户指南。

    谢谢、此致、

    S R Kumaresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 EVM 页面上找到用户指南。 我已将其链接如下:

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它被称为"用于射频增益块的 TRF37x73/75 EVM 采用2×2 WSON 封装..... "。

    它是2英寸 x 2英寸 PCB 尺寸、厚度为62mil?。

    谢谢、

    此致、

    S R Kumaresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不是、这与器件本身有关、而是与 PCB 有关。 WSON 封装大约为2mm x 2mm。

    最棒的

    Hasan Babiker