This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:非线性误差定义请参阅

Guru**** 2767015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/908075/ina240-nonlinearity-error-definition-consult

器件型号:INA240

大家好、  

我是否可以知道如何定义和测量规格项目"非线性误差"?

1) 1)根据我的理解、非线性误差计算如下:

  首先、我们绘制输出与输入之间的关系图、并进行线性回归、以获得最佳拟合直线。

  其次、我们计算输出相对于该最佳拟合线的偏差、然后将该偏差除以最佳拟合线以转换为百分比值

  最后、最大百分比值是非线性误差。

  非线性误差是这样定义的吗?

2) 2)上述步骤产生的非线性误差是指输出。  

   规格项中的非线性误差是否以输入为基准? 该值是否已除以实际增益?

3) 3)如何测试该非线性误差? 扫描步骤是什么?

  我们如何保证该步骤涵盖最大偏差?

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emma

    1) 1)    是的、它是这样定义的。

    2)    2)数据表典型规格以输入为基准、换句话说、增益已考虑在内。

    3) 3)    此参数仅具有典型规格、不是针对每个和所有器件进行100%测试。 这就是数据表中没有最大限制的原因。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、  

    非常感谢您的快速回复。

    我仍然对非线性误差的定义有疑问。  

    在您的回复中、您确认误差是线性回归得到的与最佳拟合线的最大偏差。 但我找到了有关 CSA 的 TI 培训材料、其中误差被定义为与校准增益曲线的最大偏差。 增益曲线是使用满量程输出范围10%和90%的两个数据点通过线性近似计算得出的。

    因此我感到困惑。 以下哪一项是正确的定义? 如何通过线性回归或2个数据点获得"中心线"?

    培训材料如下:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    以下是我对不一致之处的理解:

    最佳拟合线性方法是对非线性的更严格的定义。 为了减少计算量、使用了几个简化版本、尤其是在包含此类测试的最终测试期间。

    例如、其中最简单的是3点测试。 根据观察/表征、选择偏差最大的第三个点、并仅根据这三个数据点计算非线性。

    这是科学严谨性与工程实用性之间的折衷结果。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢你的答复。