This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 此处为"INA226产品页面上用于此目的的在线计算器工具。 "?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/909903/where-is-the-online-calculator-tool-on-the-ina226-product-page-for-this-purpose-as-well

器件型号:INA226

大家好、其中"INA226  产品页面上 的在线计算器工具也是出于此目的。 "在本例中提到了什么? 我在页面上找不到它。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 N、

    遗憾的是、错误计算器是在我们的数字电流传感器页面中误取的。 我们意识到这一问题、并努力尽快恢复这些问题。 给您带来的不便、我深表歉意。

    同时、如果您向我提供电路条件、我很乐意为您提供特定误差计算方面的帮助。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、谢谢。 如何计算 INA226的增益误差? 它列为0.1%或1/1000th、但如何确定其增益? 假设是理想的2 Ω 感应电阻器(40.96mA FS)。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、N:

    增益误差的计算方法与模拟输出器件相同、但要查看输出寄存器代码而不是输出电压。 为了测试这一点、应用了两个不同的已知差分输入电压、例如10mV 和50mV。 在每个电平上读取分流电压寄存器。 结果与理想值进行比较、我们可以使用标准一阶线性方程来确定失调电压和增益误差:输出=增益*输入+失调电压。  

    由于 INA226中没有增益级、这些误差是由 ADC 和输入采样网络中的非理想因素引起的。

    此致、

    Ian Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已为数字电源监控器产品恢复了错误工具-包括 INA226。