This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9052

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9052, TLV9102, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/909559/tlv9052

主题中讨论的其他器件:TLV9052TLV9102TINA-TI

我使用 Orcad PSpice 我已向下加载 TLV9052/cir、并尝试根据 TI 应用手册 SLOA070的建议制作器件和使用 OrCAD 工具、当我尝试在设计中使用 Orcad 时、我在 Orcad 中遇到此错误

INFO (ORPROBE-3183):正在运行仿真...
**配置文件:"SCHEMATIC1-test1"[ X:\prerel\Gregg\spice_test\spice1\spice_test-1-PSpiceFiles\SCHEMATIC1\test1.sim ]
读取和检查电路
错误(ORPSIM-15108):X_U10.XCLAWp 使用的子电路 VCCS_LIM_CLACW+_0未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U10.XCLAWn 使用的子电路 VCCS_LIM_CLACW-_0未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U10.XU1使用的子电路 VOS_LO漂 移_0未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U10.XVCCS_LIM_2使用的子电路 VCCS_LIM_2_0未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U10.XVOS_VCM 使用的子电路 VOS_SRC_0未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U10.XZo 使用的子电路 VCCS_LIM_Zo_0未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U10.XE_n 使用的子电路 VNSE_0未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U10.XI_nn 使用的子电路 FEMT_0未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U10.XI_NP 使用的子电路 FEMT_0未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U10.XVCCS_LIM_1使用的子电路 VCCS_LIM_1_0未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U10.XIQp 使用的子电路 VCCS_LIMIT_IQ0未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U10.XIQn 使用的子电路 VCCS_LIMIT_IQ0未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U10.XCL_AMP 使用的子电路 CLAMP LO_LO_0未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U10.XGR_AMP 使用的子电路 CLAMP _AMP_HI_0未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U10.XGR_SRC 使用的子电路 VCCS_LIM_GR_0未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U10.XCL_SRC 使用的子电路 VCCS_LIM_4_0未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U10.XCLAW_AMP 使用的子电路 CLKIN_AMP_LO_0未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U10.XCLAW_SRC 使用的子电路 VCCS_LIM_3_0未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U10.XOL_SENSE 使用的子电路 OL_SENSE_0未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U10.XVCM_CLAMP 使用的子电路 VCCS_EXT_LIM_0未定义
电路有错误... 运行已中止
有关详细信息、请参阅输出文件
INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止

任何想法

我使用的是17.420190最新版本

具有与 TLV9102相同的问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    是另一位客户 遇到了与 TLV9102相同的问题、并且遇到了非常类似甚至相同的错误。  我建议您先阅读此内容、看看这是否有帮助。

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通读了这些信息、但我没有得到答案、那就是模型更复杂、但我无法切换到 Tina。 他们只说由于复杂性、不能使用模型导入、他们不能解释相关工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    明白。  然后、我假设您在 SLOA070中遵循了该线程的这个过程:

    如果您选择使用 OrCAD、则需要首先将 PSpice .cir 文件转换为.lib、然后可以使用"模型编辑器"工具为此创建符号。 之后、您应该能够在库下添加此符号。 最后一步是在"配置文件"下将 netlist .lib 文件添加到仿真配置文件中。

    该线程中唯一可能有用的信息可能就是这样的信息:"由于它是一个复杂的模型、我们无法在模型编辑器中使用'model'->'import'。"

    我联系了从事这一主题工作的工程师、看看他能否在这里提供帮助。  我预计最迟将于周一为您提供最新信息。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以看到、我已经检查了它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    感谢您的检查。  让我们看看巴拉对这个问题的看法。  他以前曾几次处理过这类问题。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregg、

    感谢您的耐心等待。

    从 Bala 可以看到、"这里的问题是、我们的[最新]模型在每个模型中都有多个子例程。 这些子例程相互调用,这就是它们作为一个整体的连接方式,PSPICE 可以识别顶级,但不能识别任何其他子例程。”

    这让我更好地理解了可能是什么问题。  我仍然不确定如何解决它。  现在、我将了解我是否可以重新创建问题。  我将在收到更新后立即返回给您。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    很抱歉耽误你的时间。  我必须获得不同版本的 PSPICE、现在我已经完成了安装。  您是否想分享您的原理图?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dan  

    我从 Cadence 得到了一个回复、他们告诉我问题是我无法导入 CIR 文件、他们告诉我只需将文件扩展名更改为 lib、这是可行的、但我收到另一个错误、说我必须升级我的 版本更改为高级版本、因为 Basic 的器件数量限制为250个。 因此、由于所有子电路、您的新模型数量与器件数量相同。 我现在正在考虑使用您的软件。 神秘的是将文件重命名为 lib。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    很高兴听到根本原因已经确定、尽管您似乎仍有问题。  我知道我们的模型由子电路组成、涵盖尽可能多的运算放大器参数。  但是,我以前没有听说有人有这个问题。

    如果您想尝试我们的软件、我建议您尝试。  该软件的优势之一是、在使用新模型时、您不必为库和所有库造成混乱。  使事情变得更加直接。

    如果您有任何疑问、请随时再次发帖。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、我能否在您的工具中为 LED 添加 SPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    是的。  您应该能够做到这一点、而不会出现太多问题。

    将文件下载到硬盘。  然后、打开您的 TINA-TI 软件并进入工具->新建宏向导。  然后按照屏幕上的提示进行操作。  如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel  

    尝试 TINA

    在尝试使用该二极管时遇到错误  

    语法元素:CAP|C|IN|R|R|D|NP|PNP|NJF|PJF|NMOS|PMOS|VSwitch|ISWITCH|SW|CSW|CORE|UGMP|UEFF|UGFF|TRN|VCO|SENCO|VCO|TN_VCO|ISWCO|ENCH|ENGL|UGMP|UG|INGR_INGR_INMP|INGR_ING_INGR_INCOMP|INGR_ING|ING_INGR_INGMP|ING_INGR_INCOMP|ING_INGR_INGR_ING|ING_INGR_INCOMP|ENTR_INGR_ING|ING_INGR_IN 锂离子电池

    已尝试附加文件 no go its a  

    https://my.centralsemi.com/product/partpage2.php?part=CMSH2-100M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    我使用 此方法 尝试将文件导入到 TINA 中。

    我遇到了与您相同的问题。  然后、我尝试从同一站点导入不同的二极管模型、结果正常。  下一个想法是比较两个 LIB 文件的语法...然后我注意到二极管模型的命名中有一个连字符。  我将其换为下划线、现在一切看起来都正常。

    因此、请尝试进入二极管 LIB 文件、并将模型名称的连字符更改为下划线、如下所示、如第25行所示。

    此致、

    Daniel