This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA282-Q1:INA282-Q1:

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA282-Q1, ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/935092/ina282-q1-ina282-q1

器件型号:INA282-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1118

您好!

我们使用的是外部 ADC (ADS1118IDGSR)。  用于电流感应的 IC INA282-Q1。 我们在电池的高侧连接了值为0.0001ohm 的分流电阻器(并联方式连接0.0003ohm)。 我们以以下方式配置了器件 INA282-Q1。

    

 因此、我们将按照以下步骤从原始值获取电流的物理值。

EADC (ADS1118)的满量程范围(FSR)和 LSB 大小

在 ADS1118内核之前实现了可编程增益放大器(PGA)。 满量程范围通过配置寄存器中的三位(PGA[2:0])进行配置、可设置为±6.144V、±4.096V、±2.048V、±1.024V、±0.512V、±0.256V

LSB = FSR/2^16 (数据表)

FSR=±4.096V、我们正在使用

LSB = 125uV

INA282Q1

INA 282 Q1的用途-

 

  • 它提供50的增益
  • 它使用零漂移。

 

该 IC 的 O/P 引脚的最小电压范围为(GND-0.3) V

我们使用的 VREF1和 VREF2为2.5V。

计算-

 

我们得到的原始计数为- 20071

EADC 运算电压为- LSB*20071

LSB = 125uV

 

EADC 输出 V=125micro*20071=2.508875V

 

由于我们增加了2.5V 的偏移、因此电压将为2.508875-2.5=0.008875V

增益为50、因此 V 将= 0.00875/50=0.000175V

 

使用的电阻为0.0001欧姆

因此电流将为0.000175/0.0001=1.75A

对于此计算、我们不会获得预期的电流值。 那么、请告诉我们、如果我们错过了什么?

 

 

此致;

Utsav Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Utsav、

    可能有许多因素会导致测量差异。

    我将研究2.5V 基准电压。 您是否使用相同的 ADC 测量过它以解决误差问题?

    此外、该器件的输入偏移为±70uV、相当于~175uV 输入。 在低电平输入电压下、百分比误差可能过大。 您可能需要增大负载电流、从而增大输入电压、以减小 Vos 的影响。 相关度应得到改善。

    此致、Guang