This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301-Q1:紧急:使用分流器和 AMC1301进行低侧电流感应;器件损坏在实际 PCBA 中随机发生

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1302, AMC3301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/934339/amc1301-q1-urgent-low-side-current-sense-using-shunt-and-amc1301-part-damage-occurs-randomly-in-actual-pcba

器件型号:AMC1301-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1301AMC1302AMC3301

您好!

      我们将低侧电流感应与分流电阻器和 AMC1301放大器结合使用、如以下电路所示;

通过在实际电路板中实施此方案、可以观察到该电路中使用的 AMC1301会升温、并会发生内部损坏(例如、有时会发生输出侧引脚之间的内部短路、例如 VDD/Vout 和 GND);  

请帮助您了解此实施中是否存在任何问题;

注意:输入侧和输出侧使用相同的电源/GND;GND 短接至 VinP;

背景:使用基于 AMC1301的隔离放大器的原因是、其他隔离功能使用了多个相同的器件;因此、对于差分至差分放大器要求、此处使用了相同的器件;

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohith、

    对于 AMC1301或我们的任何隔离器件而言、这肯定不是正常行为。  

    您的原理图未通过、您能否重新发布?  

    为输入和输出使用相同的电源/GND 可使隔离放大器无法实现从输入端到输出端的隔离。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        感谢您的回答。

    请找到下面的原理图、

    是的、在此位置、AMC1301用于非隔离模式(作为差分至差分放大器);

        请帮助确认此实施的功能是否存在任何其他问题;

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohith、

    AMC1301没有非隔离模式。  

    此外、VINN 或 VINP 应连接到 GND1。 在您的情况下、我建议将 VINP 连接到 GND_ISO、以确保测量值保持在共模输入范围内。

    我还在您的图中看到、此 AMC1301的输出会传输到同一电源上的另一个 AMC1301。 第一个 AMC1301的输出将处于1.44V 的共模输出电压、如果使用同一电源、则肯定不会处于下一个 AMC1301的输入范围内。  

    我建议使用典型的运算放大器、而不是在本手册中使用 AMC1301。  

    查看分流电阻器、120A * 150uohm 仅为18mV、因此我了解您对额外放大的需求。 您可以使用输入电压范围为+/-50mV 而不是+/-250mV 的 AMC1302、而不是使用 AMC1301。 在这里、您可以考虑根据您的精度要求略微增大分流电阻器的尺寸。  

    您如何生成电路中使用的电源?  

    另一个需要考虑的器件是 AMC3301、它与 AMC1301相同、但它有自己的集成式直流/直流转换器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的及时响应、

    下一个电路板中第二个 AMC1301的 VCM 范围;

    根据数据表规格、指定的共模输入电压= VDD1–2.1 (最大值)[此处:5-2.1 = 2.9V]。 因此、第1个 AMC1301的输出 VCM (1.44V)处于第二个 AMC1301的输入范围内。  (差分和共模电压)(例如:18mV * 8.2 = 147.6mV 差分输入至第二个 AMC1301、远低于+/- 250mV)

    我接受您关于替代实施模式的建议、如有必要 、我们可以使用 AMC1302在同一电路板中规划器件更换;

    但是、目前我们在此实施中观察到更高的应力和部件损坏时、请帮助确认当前实施的电路正确性。

    5V_ISO 电源已经来自板载5V 电源;用于在同一隔离域内提供多个负载;

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohith、

     AMC1301没有非隔离模式。 不建议将两个接地端连接在一起。  

    VINN 或 VINP 应连接到 GND1。 在您的情况下、我建议将 VINP 连接到 GND_ISO、以确保测量值保持在共模输入范围内。

    对于抗混叠滤波器 R113、R114和 C127、我们建议使用10 Ω、10 Ω 和8.2nF、从而产生~1MHz 的截止频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

     

    是的、目前、VinP 连接到电路板中的 GND_ISO (使用0欧姆 R113);

     

    给定低侧电流感应电路中的器件使用情况;

    • 在输入侧和输出侧使用具有相同 GND 和电源轨的 AMC1301是否存在任何问题;
    • IC 本身或其电流感应放大功能可能发生的任何损坏/降级;
    • 隔离式输入(VDD1)和输出(VDD2)侧之间的预期电源电压是否存在任何最小差异;

     

    此外、如果可能、请帮助告知 TI 是否有任何几乎与 AMC1301的尺寸/引脚排列(差分至差分或单至差分)匹配的非隔离式器件;

    • 如有必要,在执行中予以更换;如果当前执行中有任何问题,则予以更换;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohith、

    从理论上讲、两侧使用相同的电源和 GND 连接应该没有问题。 不应发生损坏或误差、两者之间预计的电源电压差异不会最小。  

    在封装和功能方面、我不知道任何非隔离式器件。  

    DSG、CSG 和 BATT 使用哪种类型的开关? 您能否分享任何显示其行为的波形? 这些开关的瞬态可能会损坏器件的低侧。