This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISL28291更换

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/934843/isl28291-replacement

主题中讨论的其他器件:OPA2625

大家好、

 我们是否有类似的 ISL28291部件?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您能给我们更多的信息吗? 在 ISL28291中、哪些规格对客户最重要? 例如、它们是否需要完整的61MHz 带宽或635uV 偏移规格? THD+N 规格如何?

    或者他们是否需要直接交叉参考?

    您可以分享的任何其他信息将帮助我们提供最佳的器件建议。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    需要>50MHz 的带宽和直接交叉。

    对于 THD+N、我需要与客户核实、但我认为我们可以先使用类似的器件。

    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    感谢您提供更多信息。 我将把它移到高速团队(>50MHz)。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、罗伊、  

    这些都是相当好的部件、输入噪声很难交叉-客户可以放宽噪声规格-原理图会有所帮助。 这是参数交叉工具显示的内容、opa2625看起来有点接近、