This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110EVM:申请 DRV110EVM 安装孔的物理尺寸

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV110EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/913690/drv110evm-request-for-physical-dimension-of-mounting-hole-for-drv110evm

器件型号:DRV110EVM

大家好、

我们的客户希望申请 DRV110EVM 安装孔的物理尺寸  、以便用于安装。

我找到了相关的线程、但仅给出了电路板尺寸:
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers/f/38/t/703111

如果您还可以共享3D 模型、客户会更赞赏它。
请告诉我是否可以离线共享此信息、以便我只发送电子邮件。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我已就此主题通知我们的专家、请在6/16/20之前回复。

    谢谢、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我想您正在寻找 安装孔直径和电路板厚度。 我会再来的  

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Costin、

    感谢您的响应和支持。

    是的、这应该是请求的一部分。 我想是 PCB 边缘的安装孔的位置。

    但是、您可以分享的所有信息都将有助于满足此客户的要求。 3D 模型是最适合客户的模型、因此、如果它可用、我们会对此表示更赞赏。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Costin、

    我想获取有关此请求的一些更新信息。

    非常感谢、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    让我知道 下面的信息对客户来说已经足够好了

    谢谢、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    重新发送上一个文件

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我将关闭此主题、请告诉我、您需要进一步的帮助。

    此致、

    Costin