This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADI AD744更换

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA810, OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/934174/adi-ad744-replacement

Thread 中讨论的其他器件:OPA810OPA828

大家好、团队、

我正在研究与 ADI AD744 (https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD744.pdf)相对的替代运算放大器 、这是一种旧的高压摆率运算放大器。 如果您对 TI 器件有任何建议、您是否会建议我哪款 TI 运算放大器是最佳运算放大器?

非常感谢您的评论。

此致、
Akihisa Tamazaki

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有确切的替换。 OPA810可能有点相似、但我们必须知道实际需要哪些电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    我同意 OPA810可在此处工作。 您还可以查看 OPA828。 请告诉我们必须满足哪些具体要求、以及是否对 AD744使用外部补偿。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hassan-San 和 Clemens-San

    客户希望输入失调电压、输入偏置电流几乎与 AD744相同。 他们说他们试图在自己的板上更换。

    非常感谢您的建议。

    此致、
    Akihsia Tamazaki