This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2541:OPA2541BM 正常温度测试功能故障

Guru**** 2814405 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2541, OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/931318/opa2541-opa2541bm-failure-of-normal-temperature-test-function

器件型号:OPA2541
主题中讨论的其他器件: OPA541

你(们)好

我们安排测试了150个、其中2个在正常温度下无法正常工作。

请参阅以下测试参数。 请帮助确认设备是否有缺陷。 谢谢你

e2e.ti.com/.../test-report.pdf

多拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dora、

    那么、输入偏置电流测试和输入失调电流测试失败了吗?

    您能否展示用于测试输入偏置电流和输入失调电流的测试电路?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dora、

    我查看了测试报告。 您能否按照 Kai 的建议与我们分享测试电路?

    您提到有2个 OPA2541运算放大器出现故障。 或者、您意味着一个 OPA2541 (每个封装或单元具有双运算放大器)发生故障、这两个运算放大器 IC 都发生了故障。  

    该报告还指出、已测试142个 OPA2541 IC 单元(我认为总共测试了284个运算放大器)。 两个 OPA2541 IC 发生故障、导致故障率为1.41%。 但是、测试报告似乎显示了一个 OPA2541器件中的故障数据、其中该器件中的两个运算放大器都不符合数据表规格。 请阐明故障率。  

    25°C 时的 OPA541数据表技术指标。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dora、

    请告知我们您的测试设置。 您的 ATE 设置可能与下面的查询有一些相似之处。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/931318/3441446#3441446

    如果您不希望在公共论坛中共享 ATE 设置、您可以向我发送 E2E 友谊请求、在 建立通信后、我们可以通过 E2E 私人消息进行通信。  

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好, Ray  

    我们提供测试电路并不方便。 共测试了142件材料、

    2个功能故障、故障率为1.4%、直流电为1849+5。

    我们还订购了158件、直流电压为1731+5。 所有经测试的158件材料都没有问题。

    无论我们是否可以将这些材料退回贵公司、请帮助贵公司进行检测和分析、谢谢。

    最好

    多拉



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dora、

    感谢您提供相关信息。  

    您是否能够将两个故障器件退回给我们的经销商、或者您是否可以将故障器件发运至南京的 AFE 进行故障分析? 请告诉我们。  

    如果贵公司以后能在TI的互联网店直接购买、此质量管理回返手续将会简化许多、并且有答复快、效率高等技术支招的优势。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Ray

    我们直接在 TI store 购买产品、而不是通过分销商购买。 我们可以将材料退回公司进行分析。 请告知发送方式。 非常感谢您的回复。

    最好

    多拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Ray

    我们可以向售后团队申请将2件商品退还吗?

    最好

    多拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dora、

    如果您有疑问、请按照以下说明退回故障器件。 请告诉我们。  

    如果有任何问题、您可以参考 E2E 主题。  

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dora、

    我们是否要结束此调查?

    我收到通知、您已通过中国的 TI store 完成退货请求。 如果有任何其他问题需要我们帮助、请告知我们。   

    最棒的

    Raymond