This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2027AMD 在室温下测量了 Vos 超出容差。

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/928383/vos-out-of-tolerance-was-measured-by-tle2027amd-at-room-temperature

主题中讨论的其他器件:TLE2027

大家好、在室温下进行初始测试时、在慕斯机上购买的放大器 tle2027amd 超出 Vos 范围。 这是否是产品质量问题?根据图片中的原理检测到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好,欢迎访问 e2e 论坛。

    请提供测试设置条件和 Vos 结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    正如 Ron 指出的、请提供有关测试的所有详细信息。  

    以下是我们希望获得的信息:

    1. DUT = TLE2027AMD、我认为

    2.第二级的 AMP 型号是什么?  

    请向我们提供 R1、Rref、PV11。 PV10、RF 和 Vref 值。  

    4.预期的 V_L 和 Vos 是什么(通过标准是什么)?  最后一级是根据您在原理图中的意图设置的缓冲器、比较器(运算放大器)还是增益级?  

    5.测试期间如何连接偏移 N1和 N2? 如果未 使用这两个引脚、则应根据数据表第31页的建议将其断开。

    我需要高于这些参数才能回答您的问题。 根据"故障"报告、我假设在室温下测试 Vos。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请参阅以下测试数据、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请参阅以下测试数据、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    Vos 定义为必须施加差分输入电压、以强制运算放大器输出0V。 Vos 建模为连接到运算放大器或 V+非反相输入端的内部直流源。 更改电源电压和共模电压将影响输入失调电压。  

    BTW、为了使仿真结果与数据表中的偏移规格相匹配、必须对放大器应用相同的测试条件。  

    根据定义、Vos 传递函数应为:

    我在您的测试电路中没有实际的 R 值、因此我将它们组合成一个。   

    请告知您的测试电路中的实际电阻值 μ A。

    如果从测试台看 Vos =-45.67uV、则上述每个传输函数的 Vos 应为-45.67uV/2 =-22.84uV (假设电路增益= 1)。

    下面右侧的电路是如何在实验室中使用 TI 来测量 Vos。 该仿真模型基于 TLE2027C。 您有 TLE2027AMD 器件、与 TLE2027C 器件相比、该器件的 Vos 额定值应该更好。  

    是上面的仿真。 如果您有任何疑问、请告知我们。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/TLE2027-Vos-Measurement-08132020A.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 客户:

    我认为您的测试电路是"两个运算放大器伺服测试环路"。  如 Raymond 所述、电源等测试条件必须与数据表的 Vos 条件匹配、否则必须考虑 PSRR 等因素。

    但可能更大的影响因素是输入电阻器的值。  请注意、Vos 规格是在 Rs=50欧姆时给出的。  如果您要放置一个较大的电阻器、则会受到 IB/IO 的额外误差影响。  因此、请务必提供测试电路中的所有电阻值和电压电平。

    还应注意的是、两个运算放大器伺服环路本身就是一个复合放大器、有时需要额外的预防措施来保持稳定性。  您还应放置一个示波器(并进行仿真以确保您的复合放大器具有足够的相位裕度)、而不是仅在伺服环路的输出端放置一个直流表。  

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了仅检查 TLE2027的输入失调电压 Vos、我将使用以下电路:

    e2e.ti.com/.../tle2027_5F00_offset.TSC

    正如 Scott 已经提到的、在仅检查输入失调电压时、较高的反馈电阻会产生很大的反作用、因为输入偏置电流会产生不必要的压降。 最大输入偏置电流为150nA 会导致电压降150nA x 2kOhm = 300µV μ A、这是 TLE2027最大输入失调电压的两倍! 在10R 范围内、只会产生150nA x 10Ohm = 1.5µV Ω 的电阻、这可以忽略不计。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    关于双操作 TLE2027AMD 测试的问题、现在按如下方式回复您。

    1.选择测试线路中的组件

    图1参数测试的 Vos 原理

    1) DUT=被测设备,即 TLE2027AMD;

    2)为测试设备选择的 AMP 组件,涉及制造商的商业秘密不方便的披露;

    3) r1 = 100Ω;PVI1 = 15V (正极)、PVI0Ω;PVI1 =-15V (负极);VrefΩ;PVI1 = 0V;RFΩ;PVI1 = 999.9

    4)VL 是测量结果;

    5) 5)器件的 N1、N2引脚在测试期间挂起、并且未连接任何信号。

    1.关于测试方法的问题

    这种测试方法是中华人民共和国国家标准中规定的运算放大器的测试方法。 我们的中心使用这种方法来测试近100批次类似的运算放大器、例如 TI 公司生产的 OP07AZ、其中数万个。

    TI 公司官方网站提供的 TLE2027AMD 器件数据表中未显示邮件中的回路构造答复方法。

    2.关于 RS 问题

    Rs= 50Ω Ω。 在 Vos 测试条件下、当实际测试为100Ω Ω(即 R1)时、电路中50Ω Ω 电阻和100Ω Ω 电阻之间的差值非常小、这不会影响器件的测试结果。

    希望尽快得到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在您的答复"3)R1=k Ω;PVI1=15V (100Ω)、PVI0Ω Ω;PVI1=-15V (负);VrefΩ Ω;PVI1=0V;RFΩ Ω;PVI1=999.9"中、RF 的值未显示。  我也不理解 PVI1=0V 和 PVI1=999.9等情况。  您能否使用所有相关电压和电阻器值标记图像本身?

    关于50欧姆和100欧姆 Rs 之间的差异、我不会将其称为可忽略不计。  在25°C 时、最大90nA 的 IO 可产生高达9uV 的电压。

    您是否看到一个单元的测试过高?  有多少?      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    客户测试了3个部件、失败了3个部件。  

     

    感谢您为我们提供测试参数。

    虽然某些测试参数仍然未知、但根据 您的问题得出答案是足够的。  

    您在#4中的传递函数(请参阅下图)缺失(1 + RF/R1)。 在 TI 的实验室 Vos 测量中、电路的增益= 1。 ATE 电路中的增益为2。 这是 ATE 电路中 Vos 测量值是实验室 Vos 测量值的两倍的部分原因。  

    我们的中心使用这种方法来测试近100批次类似的运算放大器、例如 TI 公司生产的 OP07AZ、其中数万个。

    如果运算放大器在数据表中测量 Vos <(Vos_max)/2、它将通过上述 ATE 筛选标准、其中 Vos = VL (RF/R1)。 如果 在数据表中测量的 Vos >(Vos_max)/2、则它将使用#4传输函数无法通过 ATE 筛查。  

    如果根据运算放大器的数据表使用筛选通过/失败标准、建议 ATE 必须与数据表中显示的测试条件匹配。  否则、很难进行苹果到苹果的性能比较。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我们已有一周没有收到您的消息。 请告诉我们我们如何帮助您解决 ATE 问题。 请告诉我们。

    最棒的

    Raymond