This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149:输入差分阻抗的最小值和最大值

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: INA149
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/932550/ina149-min-and-max-values-of-input-differential-impedance

器件型号:INA149

大家好、

您是否具有 INA149的输入差分阻抗最小值和最大值? 数据表仅显示800千欧、这是典型值。

我之所以提出这一问题、是因为我的客户需要在其数据表中指定输入阻抗、现在他们测量了大约755千欧的值、不确定这是否合理。

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    感谢您的提问、我可以为您提供帮助。 我们没有差分输入阻抗的最小值和最大值、我们只有和指定典型值。 差分输入阻抗被定义为输入电阻器的总和。 但是、必须注意的是、您在 INA149中看到的电阻器是对称匹配的、以实现单位增益、但可能会变化高达15%(在任一方向)。 这意味着在不同时间制造的批次之间的电阻器的绝对值可能会变化高达+/-15%、但匹配度被修整为0.005%。
    希望这对您有所帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    通过"这意味着在不同时间制造的批次之间的电阻器的绝对值可能会变化高达+/-15%"、它是否等于说差分阻抗可以在680khom 至920kohm 的范围内?

    谢谢。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。