This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302-Q1:针对双向过流阈值使用警报

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA302, INA303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/933703/ina302-q1-using-alert-for-bidirectional-overcurrent-thresholds

器件型号:INA302-Q1
主题中讨论的其他器件:INA302INA303

大家好、

我计划使用 INA302进行电流感应和过流保护。 由于 INA302是一款双向器件、在该器件中、基准引脚可随特定电压偏移、因此必须能够为充电和放电电流设置过流保护。 但是、数据表明确提到仅 INA303。 INA302能否实现相同的功能?

谢谢、
罗汉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    感谢您考虑使用德州仪器。  INA302和 INA303具有相同的规格、并且能够在任一方向进行检测。  但是、它们的主要区别在于它们的警报功能。  根据数据表中的图45和46、似乎这可能仅适用于一个方向。  我将在星期一的工作台上确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的回答。 请在您有更新时通知我。

    谢谢、

    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    我在工作台上测试了 INA302、发现每个警报仅在一个指定条件下触发。  只有当输出超过设定的限值引脚值时、警报才会触发。  因此、从技术上讲、它可以用于正向或反向电流。  但是,逻辑反转以获得反向电流,如果反向电流吹出使 VREF-LOAD*SHUNT*GAIN > VLIMIT 的值,则警报将置为有效。  因此、如果您正在寻找一种方法、针对任一方向提供两个过流警报。  也许您可以重新考虑 INA303、但 DAC 连接到 REF 引脚。  默认情况下、您可以设置较低的警告值限制电压、并使用警报触发 DAC 将限制电压调整为较高的临界值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    通过一个小示例确认我的理解是否正确。

    VREF = 2500mV、增益= 20、RSHUNT = 1m Ω、DSG_OC = 10A、CHG_OC =-10A。 ALERT1应用于 DSG_OC、ALERT2应用于 CHG_OC

    使用数据表 Pg19上 EQN 3的公式。

    DSG_OC 的 RLIMIT1 =(2500+(10*1*20))/80 = 33.75k Ω

    CHG_OC =(2500+(-10)*1*20))/80 = 28.75k Ω 时的 RLIMIT2

    VLIMIT1 =(80*33.75)= 2700mV

    VLIMIT2=(80*28.75)= 2300mV

    当 VOUT > 2700mV (VLIMIT1)时、ALERT1应置为低电平。  

    当 VOUT < 2300mV (VLIMIT2)时、ALERT2应置为低电平

    我的理解是否正确?


    谢谢、

    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    对于 INA303、是、但对于 INA302、不是。  对于 INA302、您将具有:

    当 VOUT > 2700mV (VLIMIT1)时、ALERT1应置为低电平。  

    当 VOUT > 2300mV (VLIMIT2)时、ALERT2应置为低电平。