This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6062:电流发生器

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/904483/lmc6062-current-generator

器件型号:LMC6062

你(们)好  

在我第一次请求使用 LM6062的电流发生器后、我在一段很长的时间内回来了

正如建议的那样、我通过将 R100减少到68koms 而不是91K 来增加发生器的电流

继电器的电流会增加、从而为 LM 供电、并使其实现10mA  

所有这些都证明了我的电流发生器启动不良

但问题仍然存在(大约1个启动失败,20个)

还有什么想法吗?  

或者、您是否有任何其他模块或原理图向我提出了在电阻器侧使用最大 DDP 为13V 的 AIM 300K 电阻器测试中的目标

感谢大家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonjour Alain、

    您能否展示您的原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonjour

    感谢您的回答

    我的邮件将在我的原始帖子上重新打开、您可以在这里找到所有信息    

    *** e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/887964***

    添加 https:之前并重新调整**

    因为链路在这里不起作用

    如果有问题、请与我联系、我将重新发布原理图

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否曾尝试焊接继电器连接、以查看是否存在与 Kai 在上一帖子中建议的问题-请参阅下面的内容。

    "许多继电器无法切换超小的电流、但需要最小的电流。 对于切换27µA、您应选择适合所谓"干切换"的继电器。 这是一个带有镀金触点的继电器、其中填充了惰性气体。

    要查看此处的 RELAIS 触点是否存在问题、只需移除 RELAIS 并进行焊接连接即可。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、大家好、我们来回答

    我尚未测试继电器的 CC、但对于答案、我通过 在 C115上添加电阻器(LM6062为15V)来增大通过继电器的电流

    我有一个10mA 的电流通过继电器.  

    如前所述、我对该解决方案的问题更小、电流值调节为2./5V/68K 欧姆

    但总是 大约1个20坏的开始..

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路配置有两种解决方案:一种是您需要的解决方案(参见图1)、另一种是 VF1~0、您不需要的解决方案(参见图2)。  由于 LMV6062等微功耗运算放大器在 Howland 电流泵类型配置中启动时可能会出现问题(具有正极反馈)、请在 Vcc 和 Vout 之间添加一个电容 C1、以便 在 Vcc 电源开启时、 它将帮助电路收敛于所需状态、而不是零输出解决方案-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    非常感谢您的支持

    我将在下周二测试添加电容器的解决方案  

    我将与您保持联系

    无论如何……

    我不知道如何仿真图2? (这些组件是相同的... 那么??)

    再次感谢

    此致

    Alain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alain、

    我们没有听到您的声音、我们希望问题得到解决。 现在关闭此主题、回复重新打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉

    由于新冠疫情延迟测试导致的长时间延迟

    电容器的解决方案似乎解决了间歇性问题!

    非常感谢您的支持

    此致