This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4191:需要输入节点中的直流偏置二极管?

Guru**** 2826885 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/933953/opa4191-dc-bias-diode-in-the-input-node-is-needed

器件型号:OPA4191

您好,

由于 OPA4191具有高输入阻抗、它是否需要直流偏置二极管?

在数据表中、8.3.1说明我不需要 直流偏置二极管、还是其他?

此致、

耶夫勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些二极管不称为"偏置二极管"、而是"保护二极管"。 在正常运行期间、它们从未激活。

    在两个输入之间有一些放大器内置保护二极管。 OPA4191没有此类二极管。

    如果放大器具有此类二极管、则当输入在不同电压之间切换时、它们会产生副作用。 第8.3.1节介绍了 OPA4191可以在不同电压之间切换、而不会产生副作用。 请参阅应用手册 支持多路复用器的精密运算放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehoon:

    感谢 Clemens 的回复。 他回答了你的问题。  

    如果您需要更多助手、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我可能不清楚使用术语"直流偏置二极管"。

    假设运算放大器没有输入信号、但仅由+/- Vdd 供电、如果输入节点悬空(无交流输入)而没有适当的直流偏置、 较小的直流干扰或1mV 等较小的直流输入将被输出节点上的开环增益放大、结果很容易达到100V。 为了防止这种情况、输入节点中需要适当的直流偏置、我认为连接到输入和接地的二极管可以提供直流偏置。  

    我猜是8.31。 数据表中仅介绍了瞬态电压保护。 我在这里缺少什么吗?

    此致、

    耶夫勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jaehon

    假设运算放大器没有输入信号、但仅由+/- Vdd 供电、如果输入节点悬空(无交流输入)而没有适当的直流偏置、 较小的直流干扰或1mV 等较小的直流输入将被输出节点上的开环增益放大、结果很容易达到100V。

    如果发生了用作比较器的运算放大器情形、则输出只能上升至+Vdd 或下降至-Vdd。 电路中的电压最高不能达到100V、因为连接中不存在此类电势。  

    如果输入或输出引脚上确实出现意外瞬态情况、则应按照  数据表中的图60和第8.3.7节(电气过载)的规定、将此类瞬态事件重定向到远离运算放大器电路的主体。  

    我猜是8.31。 数据表中仅介绍了瞬态电压保护。 我在这里缺少什么吗?

    第8.3.1节中描述的输入保护电路是为了防止运算放大器的输入超过以下绝对最大值 输入电压和电流额定值。 此外、它还在运算放大器中描述了 TI 的输入保护架构特性、它不会使输入信号失真或延迟稳定时间。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的回复。

    我的问题是、当运算放大器正在运行但输入信号悬空时、运算放大器的输入端需要适当的直流偏置、以便它可以在输出端生成任意信号。  

    我认为 OPA4191的高输入阻抗可轻松拾取其周围的电磁噪声并在输出端生成任意噪声信号。

    由于我的应用是助听电路、因此这种情况会给用户带来噪音。

    您认为我是否需要按照下面电路图中所述在运算放大器的输入端添加二极管?  (最左边的项目是麦克风)

    此致、

    耶夫勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管可以防止电压降至0V 以下、但不会阻止悬空。

    考虑使用上拉或下拉电阻器或分压器来获得中点电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehoon:

    我的问题是、当运算放大器正在运行但输入信号悬空时、运算放大器的输入端需要适当的直流偏置、以便它可以在输出端生成任意信号。  


    如果输入信号是悬空的、则可以插入分压器以设置运算放大器输入端的直流偏置、或使用 Clemens 建议的其他偏置方法。  

    我认为 OPA4191的高输入阻抗 可轻松拾取其周围的电磁噪声并在输出端生成任意噪声信号。  由于我的应用是助听电路、因此这种情况会给用户带来噪音。

    由于这是用于听力应用、因此您可以放置截止频率约为20kHz 的 LPF、这将衰减输入端的高频噪声。 RC LPF 仅以-20dB/十倍频程的速率衰减高频。 如果这还不够、您可以放置双 LPFS (-40dB/十倍频程)或使用 Sallen Key 或 MFB 滤波器等有源滤波器在较陡的滚降斜率下衰减高频率(例如二阶、三阶 LPF 滤波器)。  

    您认为我是否需要按照下面电路图中所述在运算放大器的输入端添加二极管?  (最左边的项目是麦克风)

    由于这是用于听力应用、因此系统可能在电池中运行。 我看不到有一种情况、即您的输入电压足够高、需要对输入进行钳位。 请监控系统的输入信号、并查看是否会发生这种情况。 如果没有任何作用、我不建议将额外的组件放入电路中。 请记住、OPA4191在 IC 前端具有特定的内置保护功能。 如果您的应用将超过这些保护特性、那么您可能需要插入其他组件来防止运算放大器可能造成的损坏。  

    最棒的

    Raymond