This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:关于热关断

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/904381/opa549-about-thermal-shutdown

器件型号:OPA549

你好。

我现在使用的是 OPA549。
我对热关断有疑问。
有关详细信息、请查看随附的材料。
感谢 you.e2e.ti.com/.../OPA549.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masazumi、

    您能否展示完整的原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masazumi San、

    如 Kai 所述、我们确实需要查看 OPA549电路的完整原理图才能分析您的结果。 此外、请确保我们可以将示波器布线与其在该电路原理图中的连接位置相关联。

    谢谢您、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masazumi San、

    我已经为您的 OPA549热关断观察做了更多的思考。 OPA549热关断功能 依赖于 精密 带隙基准和 PTAT (与绝对温度成比例)电路。  由于热传感器与输出晶体管阵列相邻  、因此当晶体管输出晶体管输出晶体管结(Tj)超过160C 时、其热关断响应会快速。热标志可准确指示输出是关闭还是保持运行。 如果输出晶体管结不超过160 C、OPA549应保持运行并提供输出电流。

    我确实从 DSO 图像中看到有一个初始的第一个正电流脉冲(粉色) 、这会导致一个短暂的热关断标志脉冲(黄色)。 第一个正电流脉冲后跟短热关断、后跟一个负电流脉冲(之后没有热关断)、然后是另一个正电流脉冲、没有热关断。

    热环境可能会随着 事件的顺序发生变化。 OPA549上的两个输出晶体管阵列确实位于芯片上的不同区域、并且将有一些不同的导通热路径并有助于散热 。 在正电流脉冲期间、一个输出阵列处于活动状态、在负电流脉冲期间、另一个输出阵列处于活动状态。 如果任一阵列中的温度超过160 C、则应启动热关断。 了解如何 设置从 OPA549散热片到 水冷式散热器的热路径将会有所帮助。

    DSO 图像清晰地显示了电流脉冲序列和热关断的短暂发生。 如果重复此序列、每次重复该序列时是否会发生热关断?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masazumi、

    在任何情况下、为了获得最高的可靠性、您都应该远离正常运行情况下的热关断。 但是,只有在查看完整的原理图时才能提供更多的建议:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我的答复很晚了。
    已经制作了工程图等材料。
    此材料为机密材料。
    请告诉我您的电子邮件地址。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masazumi San、

    由于本次对话即将离开论坛、我现在将关闭此主题。