This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:AMC3330-Q1

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, TINA-TI, AMC3330-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/934588/amc3330-q1-amc3330-q1

器件型号:AMC3330-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC3330TINA-TI

您好!

我使用 AMC3330进行交流线到线电压测量、我有两个相关的问题、

1)。 如何获得差分输出电压、因为我找不到任何图(输入电压与差分电压)或任何与之相关的公式? 那么、您能提供帮助吗?

 2)。 是否为 AMC3330提供了 SPICE 模型(TINA-TI)? 如果可能、您可以分享吗?

此致、

库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    第7.3.4节对此进行了说明。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    请提供 AMC3330的 SPICE 模型(TINA-TI)(如果可用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    让我们等待 TI 的员工:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

     您可以在图7中找到有关输入到输出传输的详细信息。 AMC3330-Q1数据表的输出行为。  

    该器件仍处于预览阶段、TINA 模型仍在进行中。 TINA 模型完成后、会将其发布到产品页面。