This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML:迟滞计算器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139AQML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/909117/lm139aqml-hysteresis-calculator

器件型号:LM139AQML

大家好、

我们希望您在当前的安全状态下都是安全的。

我们是否有计算器工具来对 LM139AQML 所需的漏极开路/集电极开路比较器或电阻器值进行迟滞计算?

如果您能引导我们使用适当的资源进行计算、我们将不胜感激。

谢谢你。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    请使用随附的计算器。

    您可以随时发布有关此计算器的问题或反馈。

    此致、
    Jonnye2e.ti.com/.../7610.Comparator-Hysteresis-Tool.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Jonny、

    你好。

    我们有一位客户使用此工具、但有问题。

    他提到 、该工具在基准电压具有迟滞的非逆变器上没有计算结果。  

    请帮助确认。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    对于具有电压基准的同相比较器、您可以忽略使用电阻器 R4/R5进行的计算。 这些电阻器通常使用连接到电压"Vdiv"的电阻分压器进行计算、但对于电压基准、您可以忽略此值并假设基准直接连接到反相节点。

    然后、使用 VH/VL 设置比较器的不同跳闸点。 该工具应返回 R1和 R2的值、如果您使用的比较器是漏极开路、则可选择返回 R3的值。

    此致、
    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jonny!

    艺术