This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运算放大器的产品选择

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1678, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/909742/products-selection-of-op-amp

主题中讨论的其他器件:OPA1678TINA-TI

您好!

我想在 高精度绝对值电路中使用 TI 运算放大器。

我想创建一 个单电源绝对值电路、如下图5中的文章所示。

http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/jaja204/jaja204.pdf?ts=1590742631932

请找到以下我 的设计参数、  

运算放大器功率:+15V

输入信号:±1Vp-p ~±10Vp-p  
输入信号频率:20kHz

我希望:

 低成本将会很好。

运算放大器的数量应该更少。

谢谢你的阿达万斯。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您是否了解过我们的参数搜索表工具?  http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html

    请尝试该链接、您可以比较许多精密放大器规格、包括封装和价格!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    随着输入频率的增加、绝对值电路变得不太理想。 这是因为运算放大器的增益随着频率的增加而下降、电路中受限的压摆率和电容会影响可实现的精度水平。 在50Hz 甚至几千赫兹下获得的结果可能非常好、但到那时、频率的失真可能会增加20kHz。 性能级别随绝对值电路拓扑而变化、有些优于其他拓扑。

    对于 OPA1678等带宽适中的运算放大器、我建议使用 SBOA068 TI 应用公告中显示的图1电路、以获得最佳20kHz 性能。 OPA1678是一款低成本、高性能运算放大器、应在图1电路中正常工作。 我在20kHz 时无法获得与您所展示的电路相同的仿真结果、这是公告中的图5电路。  

    下面是使用 OPA1678双路运算放大器的图1电路的 TINA 仿真结果的屏幕截图。

    这是我的 TINA-TI 仿真电路文件:

    e2e.ti.com/.../OPA1678_5F00_ABS_5F00_sboa068_5F00_Fig1.TSC

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。