This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:电流到电压转换

Guru**** 2767985 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/932311/tlv9064-current-to-voltage-conversion

器件型号:TLV9064

您好、先生、

我们有一个读数板、用于使用 TLV9064运算放大器将电流转换为电压。 我需要测量来自光电二极管的电流。 根据数据表、只要没有光照条件、它将产生100uA 的电流、但我无法测量等效电压。 到目前为止、我们没有 UV-A 光源、因此无法验证电路。 如果此电路需要任何更新、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vignesh、

    感谢您的提问。  您是否会尝试将您的图像重新连接到此线程、以便我可以看到电路?  上载似乎失败。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、  

    由于技术问题、之前的附件中遗漏了图像。 因此、请找到随附的文档供您参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vignesh、

    如果没有光、则二极管应产生100uA 的电流。  我是否理解正确?  在这种情况下、100uA 的电流将流经47kOhm 反馈电阻器、从而在放大器的输出端产生4.7V 的电压。  如果我们假设放大器在 V+端使用5V 单电源、在 V-端使用 GND、这将是正常的。  尽管如此、您应该注意到、如果二极管在光线较多时提供更大的电流、则放大器的输出将轨到 V+电压。

    但是、您的 IN+引脚连接到 GND。  将其中一个输入直接连接到电源轨不是一个好主意、因为这也会导致放大器希望在输出端进行电源轨。  如果这毫无意义、请告诉我。

    您可能还会发现 此资源 对您有所帮助。  下载放大器电子书并转至第265页。  有一个示例说明了如何设计这种类型的电路、您可能会发现这种电路很有用。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    我希望你在努力解决你的问题方面取得了一些进展。  我们有时没有听到您的反馈、因此可能就是这样。

    请告诉我是否可以做任何其他事情来提供帮助。  否则,我将假定问题已经解决。

    此致、

    Daniel