This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:+/-1.25双极信号到0V 至2.5V 单极信号的低成本转换、以通过单极多路复用器 TMUX1308-Q1

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308-Q1, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/909840/ths4521-low-cost-conversion-of--1-25-bipolar-signal-to-0-to-2-5-v-unipolar-signal-to-pass-through-unipolar-mux-tmux1308-q1

器件型号:THS4521
主题中讨论的其他器件:TMUX1308-Q1ADS131M04

E2E、

我想为 BMS 系统设计一个电路。   前端上有一个用于双极+/-1.25V 信号的 TMUX1308-Q1多路复用器。  但是、多路复用器无法通过信号路径传递负信号。 因此、我需要对信号进行电平转换 以解决多路复用器的问题。 您知道便宜的解决方案来实现这一点吗? 或者您知道有人可以帮助我吗?

 

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、FDA 会电平转换为您设置的输出共模、但它也会生成差分信号、如果这不是您想要的、可能只是一个运算放大器、在 V+输入端以您所需的输出共模运行反相增益为1、 但是、我们需要源阻抗和所需的速度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    所需的输出范围是多少? 翻转是否正常? 如果有任何工作、则成本最低。 具有衰减的电平位移。  

    如果您需要1或更多的增益、则需要一个运算放大器电路。 所需的信号带宽是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    以下是"指导手册"电路、用于添加具有增益选项的正失调电压

    采用反相正基准电压电路的反相运算放大器

    采用同相正基准电压 电路的同相运算放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    特别感谢您的反馈。 即使是5%的运算放大器也要昂贵得多。 所有可能的是晶体管+一些电阻器。

    我找到的最佳解决方案是我们的 ISO77xx 系列。 在输入上、我们使用3.3V 电源、在输出上使用+/-2.5V。 这些解决方案的工作原理。

    但我们的 ISO 在70%的范围内、意味着12%的通道、这是非常昂贵的。

     此致

    OLAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OLAF、

    您能否再次重申输入信号和所需的输出信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    多路复用器的电源为+/-2.5V、MCU 的电源为3.3V。 因此、我发现的最便宜的解决方案是我们的

    ISO77xx 系列。 我们的 ISO 的输入提供3.3V 电压、输出提供+/-2.5V 电压。 这种情况很好、但每通道的价格是合理的

    范围为12至15美分、这太贵了。

    此致

    OLAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OLAF、

    电源说明非常有用、但我仍然不知道数据方向。 我认为数据(模拟电压)会流入 MCU。

    借助于+/-2.5V 电源供电的 MUX 和0V 和3.3V 电源供电的 MCU,我看到 MUX 的控制线需要为 MCU 进行电平转换,以控制 MUX 的 EN、A0、A1、A2控制线。 数字 ISO77xx 器件为什么能够满足这一要求?

    但是,也需要对 MCU 模拟引脚的模拟通道 MUX“D”引脚进行电平转换。 ISOxx 无法做到这一点。

    我的理解是否正确?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    多路复用器的 D 引脚连接到 ADS131M04。 该 ADC 具有内部-2.5V 电源、因此无需电平位移。

    正如您所写的、MCU 必须控制 EN、A0、A1和 A2、这对于我们的 ISO 来说非常完美、只是器件太贵了。

    此致

    OLAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OLAF、

    很抱歉,解决此问题需要很长时间。 现在我知道问题的所有细节就容易得多了。

    多路复用器数据表显示、对于5V (也称为+/-2.5V)电源、VIL 必须低于0.95V、VIH 必须大于1.25V。 这只是要避免的0.3V 死区。 从 MCU 接地的角度来看、VIL 小于-1.55V、VIH 大于-1.25V。

    我有两种解决方案。 一个是无源(绿框)、可将 MCU 引脚调节为使 VIL 和 VIH 接近-1.82V (270mV 裕度)和-0.92V (330mV 裕度)。 如果电源电压相当精确、则该操作有效。 我添加了两个可选电容器、以加快寄生电容负载下的边沿速度。 分压器速度很快,但我无法确定 TMUX 开关速度是否会受到影响。 您可以为此打开一个新帖子、以便 TMUX 器件支持人员可以回答。

    另一种解决方案是有效的(PNP)。 该解决方案(蓝框)将信号反相。 VIH 为+2.5V 满电压、并且速度很快。 VIL 为-2.5V 全电压、速度基于 R4值和寄生电容。

    e2e.ti.com/.../easy2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    这就是我所追求的、非常出色的工作。 特别感谢您的努力。

    此致

    OLAF