This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4503-EP:使用给定公式的 Tina TI 直流分析与速度表

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4503, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/934030/ths4503-ep-tina-ti-dc-analysis-vs-speadsheet-using-given-equations

器件型号:THS4503-EP
主题中讨论的其他器件:THS4503TINA-TI

您好!
我正在尝试使用适用于 THS4503的 TINA TI 来分析一个简单的电路。 我发现、与使用数据表中给出的公式进行计算相比、TINA TI 验证直流分析时存在一些差异。 我已附上分析中的电路的快照、供您参考。  
使用数据表中给定的 VOUT+(1)和 VOUT-(2)等式、我得到以下结果。 我需要帮助以了解哪一个是正确的以及原因。

谢谢、

Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawan、

    您能否提供此处参考的 TINA 电路?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../THS4503_5F00_Test-_2D00_-autosave-20_2D00_07_2D00_30-12_5F00_44.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawan、

    为了使 THS4503模型正常工作、您必须进入分析参数并将"始终从源代码步骤开始"设置为"是"。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    我在分析参数中看不到任何显示"始终从源步骤开始"的内容。 请参阅以下快照以了解相同内容。


    谢谢、

    Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawan、

    您是否使用最新版本的 TINA-TI? 应提供更多设置:

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    我使用 的是 v9.3.200.277版本的软件。 这是网站上提供的最新软件版本。 您能否共享您正在使用的链接、或者具有运行上述电路仿真所需的功能的链接?  

    谢谢、

    Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawan、

    您可以通过单击右下角的手并单击"查看全部"来查看完整的选项列表

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Hasan。 你成就了我的一天。 感谢你能抽出时间。