主题中讨论的其他器件:UCC28C45、 LM358
您好!
客户的主功率级如下所示:
采样电路用于感测+VDC (最高+400V)和-VDC、如下所示:
U24为 LM358B、电源为±5V。±5V、通过 UCC28C45从+VDC 生成。 因此 GND 与 GND_AUX 隔离。
第一次将三相交流输入连接到电网时、我们测量了波形、如下所示:
紫色-+5V 电源、黄色- U24的引脚7、绿色--5V 电源。
OPA 引脚7的输出应为-250*(-5.6k/850k)=1.64V、应为正电压、但我们使用引脚7获得负输出。
绿色和紫色-电源、蓝色--VDC (原理图中为-400P)、黄色- U24的引脚6。
我们可以看到、-VDC 信号在为 OPA 提供±5V 电压之前出现。
然后断开交流输入、等待直流总线减小、并等待辅助电源±5V 以关闭 LM358B、然后重新连接交流输入。 此时输出正常、如下所示:
黄色-引脚7其他2为±5V。
我们还测量了引脚6 (黄色)和-VDC (蓝色、反向、因此波形为正)。
-VDC 由连接到 GND_AUX 和-VDC 的差分探针测量。
这次我们可以看到、-VDC 信号与±5V 电源同时出现。
因此、问题似乎是由-VDC 导致的、先于 OPA 的电源。 但根据波形、在为 LM358B 提供±5V 电压之前、引脚6为0V、这不会超过建议的工作条件。
为什么 LM358B 在这种情况下会表现异常?
客户一直使用 AS358、没有这个问题。