This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4503:OPA627+THS4503

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4503, OPA627, OPA656, LMH6551, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/933908/ths4503-opa627-ths4503

器件型号:THS4503
主题中讨论的其他器件: OPA627OPA656LMH6551THS4541

大家好、

电压跟随器由 OPA627构建、然后连接到 THS4503放大器。 正确的做法是单独测试 OPA627的输出。 当输入信号直接连接到 THS4503放大器电路时、输出也是正确的。 但是、当 OPA627电压跟随器与 THS4503放大器连接时、输出不正确。 我想知道正确修正输出的原因和方法。 附件是 Tina 仿真文件。

我 Ω OPA627的输出电阻(55k Ω)。 THS4503的放大器电路采用数据表的表4中的参数。

e2e.ti.com/.../diff0822.TSC

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不需要在 OPA627输出端使用该额外的电阻接地。 此外、这是一个非常慢的器件、如果在 OPA656中使用+/-5V、您可能会看到它。 您将在 FDA 级失去 OPA627的直流精度

    此外、FDA 周围的 R 有点高、我认为这是一个更好的解决方案、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我看到了您的意思、即不工作、FDA 输出衰减了、我看不到设置问题、可能是模型? 您需要的最大输出差分 Vpp 是多少以及 FDA 的最大频率是多少、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Amy、

    不确定问题是什么、但我在新文件中重建了电路、衰减问题看起来可以解决。

    e2e.ti.com/.../diff0822_5F00_updated.TSC

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    l 运行了您的文件 Hasan、似乎仍在减弱我的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也简化了这个电路并进行了一些必要的更改-甚至在 LMH6551模型中下降了、仍然衰减-所以我使用了我知道工作的 THS4541模型、它在增益为20dB 时弹出。 我还交换了 OPA656的 OPA627、这里是比较响应形状、  

    然后是 TINA 文件、  

    e2e.ti.com/.../OPA656-with-THS4541.TSC

    e2e.ti.com/.../OPA627-with-THS4541.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    奇怪的是、对于我发布的最新文件、这种情况不再出现。  

    最棒的

    Hasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该模型在默认 TINA 参数下似乎无法正常工作。   使 THS4503模型正常工作、您必须进入分析参数并将"始终从源步骤开始"设置为"是"。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以、但我找不到该选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    您可以通过单击右下角的手并单击"查看全部"来查看完整的选项列表

    最棒的

    Hasan Babiker