This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:检查负载电容

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/934298/opa564-check-the-load-capacitance

器件型号:OPA564

你好

OPA546输出级的负载电容器会产生振荡。

我附加了仿真文件。

1.您是否有任何建议的负载电容器容量来消除振荡?

2. 您是否根据负载电容器提供了振荡数据?

e2e.ti.com/.../OPA564_5F00_200822.TSC

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    运算放大器不想驱动更大的容性负载。 对于300nf 电容负载、必须对反馈环路进行补偿。 封闭的是补偿环路、该环路应在300nF 电容负载下保持稳定。  

    以下电路在大约679kHz 时具有单位增益带宽、相位裕度为72度。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OPA564_5F00_200822-modified.TSC

    如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

    由于相位裕度下降、OPA564可能会在三个100nF 电容器从输出端接地时振荡。 这是大多数运算放大器在被按下以驱动高电容负载时的常见行为。 添加了适当的补偿应消除振荡。  

    除了三个100nF 电容器外、OPA564还必须驱动哪种负载? 输出信号路径是否可以承受几欧姆的串联电阻、或者压降是否是一个问题? 如果无法实现简单的串联输出电阻、我们可以考虑多种不同的补偿方法。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程