This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:16引脚 CAD 符号和相应的 PSpice 模型

Guru**** 2549000 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/933802/ths4541-16-pin-cad-symbol-and-corresponding-pspice-model

器件型号:THS4541

你(们)好

我正在尝试查找 THS4541的16引脚版本。 在导入到 Orcad Capture 中时、从 THS4541 ti 页面下载的16引脚封装符号会显示为10引脚符号。 请告诉我在哪里可以找到16引脚 CAD 符号和 PSpice 模型。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    感谢您的告知、我已确认16引脚封装的 CAD 文件存在问题。 您可以使用 此链接 获取正确的 CAD 文件。 PSpice 模型可在产品页面上找到、我也将其链接 到这里

    最棒的

    Hasan Babiker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供 CAD 符号。 您共享的链路附带的 PSpice 模型为8引脚而不是16引脚。 也请更新相关信息

    谢谢你

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    这是唯一可用的 PSpice 模型。

    最棒的

    Hasan Babiker